This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219A与INA219B更换注意事项

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098670/ina219-ina219a-vs-ina219b-replacement-consideration

部件号:INA219

您好,专家,

客户最初使用的是INA219A,并计划将INA219B作为第二源。 它看起来B级具有更高的精度,因此更换等级应该没有问题。  

只想再次确认我们是否可以对INA219A和INA219B使用相同的硬件电路和软件配置? 我们是否需要注意有关硬件/软件差异的其他事项? 我看到偏移不同,这是否会导致校准值也不同?

此致,

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Allan,

    在INA219A和INA219B之间切换时,无需进行硬件/软件/固件修改。 它们之间的唯一区别是精度规格。  

    "是"偏移会更好,但校准寄存器值与此无关。 如果您指的是手动校准,当然,每个设备都需要在制造流程的某个点确定其自身的偏移校准值,或者每次通电时都要进行校准。

    此致,

    彼得