This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:如何转换实际电流值?

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099220/ina226-q1-how-to-convert-actual-current-value

部件号:INA226-Q1

大家好,

我的客户想知道他们是否读取INA226-Q1内部寄存器值,然后他们想知道如何计算实际电流或电压值?

请提供建议

PS。如果我们有转换工具,则首选Excel工具。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    下面介绍如何转换分流,总线和电流值的数据:

    并联电压:将寄存器值乘以2.5µV的并联LSB值

    总线电压:将寄存器值乘以总线LSB值1.25mV

    当前:将寄存器值乘以所选的当前LSB。 请参阅数据表的7.5 部分,了解如何计算当前LSB和校准寄存器值。 以下是为方便起见的屏幕截图: