This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:MicroAmp电流传感器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099348/ina228-microamp-current-sensor

部件号:INA228

您好, 我想测量0至100 uA范围内的直流电流,电压来源高达90V。 首选数字输出,以便我可以直接与Arduino通信。 INA228是否会成功?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,J.P.,您的应用程序将违反INA228的最大共模输入电压,即+85V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想我希望有人会有足够的经验,说额外的5V不重要。 尽管我了解了更多信息,但似乎还有其他选择。 查看并联电阻值和安培值...

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,J.P.

    INA228几乎是最适合的产品,但我绝不推荐将其置于任何设备的绝对最大评级之上。  请参阅 本应用手册。 大多数CSA具有较大的输入偏置电流,因此请特别注意高电压输入功能。