This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV762:未使用的比较器连接

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV762Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099285/lmv762-unused-comparator-connections

部件号:LMV762

大家好,

客户正在 其项目中使用LMV762Q-Q1双封装比较器,但他们没有使用 一个比较器部分,他们询问终止未使用的比较器输入和输出引脚的最佳方式是什么。

我建议遵循 此线程的建议 ,但是,他们的主板空间非常有限,因此不可能遵循线程的建议。 您能否 分享将中端供应连接到一个输入的原因?  是否需要将一个输入端连接到带分频器网络的IC电源?

您是否还可以确认是否遵循“LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 b)"是否可以使用第二个5.1 未使用的比较器连接? 请参阅下图:

感谢您的支持。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    由于有超小型SMD组件,当有人告诉我他的印刷电路板上没有足够的空间时,我必须始终保持微笑。 “0402”电阻器仅为0.5 mm x 1.0 mm ,“0201”甚至仅为0.3 mm x 0.6 mm。 这不是最小的软件包。 还有印刷电路板的背面...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文

    感谢您的帖子。  目标是防止未使用的比较器切换,如果它们保持打开状态且浮动至相同电压电位,则可能发生这种情况。  我假设您正在使用另一个通道的固定参考电压。  因此,另一个建议是将该参考电压连接到未使用通道的反相引脚,并将非反相连接到接地。  这将使输出处于已知输出状态,而未使用的比较器的输出只能保持未连接。  如果布局使参考更容易连接到未使用通道的同相引脚,那也没问题。  在这种情况下,只需将反相输入接地,仍保持输出未连接。  这两个选项都是合适的选项。

    卡盘