This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4137:OPA4137

Guru**** 2836440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4137, LF444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098969/opa4137-opa4137

部件号:OPA4137
在Thread: LF444中讨论的其他部件

我正在尝试更换LF444,但出现了问题,原因是系统被夹住。 我已经测试过许多其它产品,只有OPA4137失真。 系统由18V供电,偏置设置为9V电源的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Grzegorz:

    增益和负荷是多少? 您能否提供好的和坏的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Grzegorz,

    原理图将会很有帮助。

    Kai