This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么OPA1632D变得如此热?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TSV911, TLV7011, AMC1311, THP210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097723/why-opa1632d-got-so-hot

主题中讨论的其他部件:LME4.9724万OPA1632TSV911TLV7011AMC1311THP210TINA-TI

您好,

以下是我的OPA1632D示意图。 输入是来自电压传感器或电流传感器的信号。 目前还没有输入信号进入,差分输出后面只有比较器。

22°C环境温度为63.9C。 在这种高温下,它似乎不能用于真实的电路。

首先,我使用带散热垫的LME4.9724万,但我错误地将散热垫绑在地面上,然后我找到了这种不带散热垫的替换件。

我不明白为什么? 是什么使温度如此高?  您有什么建议可以帮助我的电路工作?

在使用差分OPA之前,我使用非差分OPA,在22C环境温度下的温度为37.2C。 在相同条件下,差速器OPA的温度是否高于非差速器OPA?

顺便说一下,为什么在上述必填字段中未识别零件号?

感谢您的事先帮助,

*洪美湾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hongmei,

    不确定电路的用途是什么? 双波整流器?

    在任何情况下,当D401和D402的结电容过高时,OPA1632会变得不稳定:

    e2e.ti.com/.../hongmei_5F00_opa1632.TSC

    为什么您的反馈电阻过高? 您没有阅读OPA1632数据表的8.1 .1.1 部分吗?

    因此,降低反馈电阻:

    并在输出端添加隔离电阻器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai!!!

    我的天,这是我的设置问题。 我读了它,但没有建议的最大电阻,我尝试获得较小的电流。

    1.因此,我必须减小电阻器,使其不超过数据表显示的值,RF (4020)?

    2.我找到了另一个替换件,THP210DR。 这一个不存在电阻匹配问题,我可以使用我的原始值 ,RF=25.5k,RG=2k-7.15k。 我在一个板上有14个此类电路,12个板已安装。 如果不改变它,做太多的工作,那将是非常好的。 但是如果你说我必须改变它,那么我仍然很乐意这样做,以使我的电路正常工作。

    输入为电压传感器(AMC1311)或电流传感器输出; 输出将差分至单OPA (TSV911),然后差分至位于其它板上的DSP (2.8379万D)的ADC,同时也将差分至位于同一板上的TLV7011以实现过电压/过电流保护。 以下是可能难以看清的整个设置。

    再次感谢,

    洪美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hongmei,

    当我想从产品网站获取TINA-TI模型以运行模拟时,TI说“访问被拒绝”。 因此,请自己运行此模拟。 只需打开我的模拟文件,用THP210替换OPA1632。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,Hongmei,

    请参阅随附的以方便使用。  我将密切关注讨论情况。

    e2e.ti.com/.../sbomb88.zip

    e2e.ti.com/.../sbomb85.tsc

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的模型,Alec

    THP210在您的赛道上看起来很好,红梅:

    e2e.ti.com/.../hongmei_5F00_thp210.TSC

    Kai