This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:可能替换OPA2192和INA818

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, OPA4192, INA818, OPA2192, OPA2141, OPA2140, OPA2210, INA823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098983/opa2192-possible-replacement-for-opa2192-and-ina818

部件号:OPA2192
主题中讨论的其他部件:INA821OPA4192INA818OPA2141OPA2140OPA2210INA823

TI技术支持团队,您好!

我在设计中使用精密OPA2192 (OPA4192)运算放大器和INA818/INA821仪表放大器。 我的电路扫描测试设备的电压或向其施加方波,并测量产生的电流和电压。  扫描速率有时可能低至20uV,因此运算放大器必须具有非常低的偏移电压。 产生的电流也可能非常低,因此我需要非常低的输入偏置电流。  现在,我在股票中找不到这些运算符和INA (Digikey,Mouser)。 我搜索了可能的替换件。 对于INA818/INA821,我找不到任何可用的替换件。 对于OPA2192,我发现OPA2141的规格相似,但它的输入偏移电压对于我的应用来说很高(1mV)。  

请您向我推荐一些可以在我的设计中使用的运算放大器和INA。 如果没有任何替换,则OPA2141应使用什么策略来处理其高输入偏移电压? 应用说明或参考设计将非常有用。  

我的设计所需的运算放大器规格

  • 输入偏置电流:<100pA
  • 输入偏移电压<10uV
  • GBW:10MHz
  • 电源: ±18V (或±15V)
  • 高转换率:>10V/us

我的设计需要INA规范

  • 低输入偏移:<100uV
  • 电源:  ±18V (或 ±15V)

感谢您的帮助,

Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    感谢您的帖子,我可以为您提供帮助。

    就OPA2192而言,OPA2140是库存的良好替代品。  但是,输入偏移电压是器件固有的,因此无法从外部降低此电压。 您也可以考虑看看OPA2210。 以下是规格表:

    关于INA818/821,您可以查看INA823。 下面是一个快速规格表:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamara,

    在我的电路中,OPA2140和INA823似乎可以很好地替代OPA2192和INA818。 我看到一些应用笔记提到零输入偏移电压,因此我感到困惑。  

    感谢您的建议和帮助。

    此致,

    Ahmet