This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3492:从电源启动到有效输出的长时间延迟-数秒

Guru**** 2667245 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098804/tlv3492-long-delay-from-power-startup-to-valid-outputs---many-seconds

部件号:TLV3492

不久前,我测量到TLV3492AIDCNT的启动时间约为1毫秒。  我们现在有一些部件需要3到25秒才能在通电后生成有效输出。  我已经验证了良好的功率和输入。  某些设备以低输出开始,一段时间后开始缓慢地向我们的电源轨(3.3 V)偏移(模拟输出) 3-4秒,然后对地,再过几秒,输出有效。  一旦启动,就可以正常工作。  电源关闭和重新打开过快将导致正常启动。  冷喷雾和热风枪不起作用。  其中一个输入是稳定的2.2 V。 另一个输入是一个霍尔效应传感器,它大部分在2左右,但当磁铁经过时,会增加到高达3.3V。

一天内不断出现此问题的部件第二天就可以正常测试。  这种设计已经生产了几年,这是我们第一次遇到这个问题。

更多详细信息:

负极端子由分压器4.99k (顶部)和10k (底部)以及0.1uF盖驱动。  分压器的顶部连接到为TLV3492供电的同一3.3V导轨。

正极端子由一个5V霍尔效应传感器驱动,该传感器的输出通过一个带有100 pF盖的4.99k / 10k分压器进行缩放。  这可防止超过3.3V的电压到达TLV3492输入。

输出将传输至仅配置为输入的Altera CPLD I/O引脚。  网上没有其他的东西。

我们用另一卷盘的零件替换了,这些零件似乎可以解决问题,但在随后的测试中却再次看到失败。  不确定日期代码是否相同。

感谢您抽出宝贵时间并提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    感谢您与我们联系。  很遗憾听到您与我们一起进行探险。

    很难说出是什么导致了每天或每天的变化,因为启动延迟不是我们在TLV3492上所描述的。  能否使用多通道示波器捕获一些奇怪的启动行为?  如果可能,我们希望同时看到输入,输出和电源引脚。  只是想确保在遇到奇数输出行为时所有引脚的电压。  听起来负输入不是很稳定,因为它与比较器的功率同时出现。  来自霍尔效应传感器的信号如何?  比较器电源电压之前或之后是否存在?  图片可以说明这个故事。

    我知道您的电路已经生产了一段时间,但如果 可以选择,我建议切换到TLV7032DDFR。  此零件具有已知的启动电路(输出启动低),其启动延迟特征为约200us。  此数量因设备而异,但我不希望部件速度低于1毫秒。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    比较器可能会振荡。 是否使用滞后? 您能否显示示意图? 霍尔效应传感器是什么类型?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kai的Chiming  

    Richard

    由于我们正在离线处理此问题,我将关闭此帖子。 如果我们学到了值得分享的知识,我们可以随时将发现添加到帖子中。  
    卡盘