This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:AD7740 (ADI)更换

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331, VFC320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098920/lm331-replacecment-for-ad7740-adi

部件号:LM331
主题中讨论的其他部件: VFC320

你好,团队成员

我的客户正在寻找AD7740KRM的更换解决方案。

我现在看的是LM331 V-F转换器,但是该器件的最大输出频率仅为100kHz。

在这种情况下,我们是否有可支持高达1MHz输出频率的新设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gabriel:

    遗憾的是,LM331在1 MHz时不可用。 如果在电源电压方面有一定的灵活性-在这种情况下电压较高,VFC320的典型顶端频率为1 MHz。 下面是指向数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/vfc320.pdf

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程