This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9361:无相位逆转信息

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9361, TLV172, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099311/tlv9361-no-phase-reversal-information

部件号:TLV9361
主题中讨论的其他部件: TLV172TL072

各位专家,您好!

好的一天,请您确认 有关TLV9361的查询。

在经过修订的设计中,我们正在考虑从TLV172切换到TLV9361,因为它针对低成本设计进行了优化。

通过仔细检查这两个数据表,我们发现新部件TLV9361在大多数方面都具有更好的性能。

但是,在此比较中,我们在其数据表中遗漏了一个有关TLV9361的重要信息,即避免相位反向的能力。

在TLV172数据表中,我们找到了以下段落,其中阐述并确认无相位反向:

遗憾的是,在TLV9361数据表中,我们完全没有提到“相位反转”。

这是否意味着TLV9361根本没有任何保护?

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    图6-4至6-6显示了整个电源范围内输入电压的低偏移电压。 这意味着在(包括)供油轨内的输入不会发生相位反向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    嗯,但数据表显示,共模输入电压必须低于正电源电压2V。 因此这些数字是无效的,因为超出了共模输入电压范围? 而且,这些数字只是排版,没有任何保证。

    如果我不得不使用此类运算放大器,而数据表没有明确说明反相的情况,我会在输入端安装分压器,以防止违反共模输入电压范围。 在这一阶段,将同时防止逆转。 这就是我们几十年前,在引入输入轨对轨运算放大器之前的管理方式

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    这些数字并不完全确定,因为并非每个数据表和图表都是正确的。 正如您所说   的,如果发生了阶段逆转,合规性将不会有任何保证或杠杆作用。 感谢您的回复,因为 我想 说明这一点。

     有多种A相位反转。 最古老,最麻烦 的类型与旧TL072类似,在旧TL072中,只有一个输入(在 电源导轨内)可导致输出至导轨,而不管 其它输入如何。 TLV9361将不会提供此类服务。

    有两种现代逆相 。 一种是 当输入低于接地 线(负电源针脚)时;寄生电流可强制 输出状态;很少有现代运算放大器会执行此操作(更好的寄生 电流集合)。 几乎 所有较旧的运算放大器都会受到此寄生 电流的影响。 第二种类型是当两个输入都超出范围(仍在 电源导轨内)和输入级切断时。 在开环(比较 器模式)设置中,输出可能为高或低。 在闭环中,输出将 变为高电平,或变为低电平,刚好使一个输入(几乎 总是在-)回到范围内。 因此 ,结果 不一致 ,但比 完全相位反转更容易接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您提供这些富有洞察力的详细信息。

    Kai