This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:-具有光电二极管反向偏置的差分TIA

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099857/ths4567---differential-tia-with-photodiode-reverse-bias

部件号:THS4567
在“线程: LMH3.2401万”中讨论的其它部件

希望将THS4567用作差分输出TIA,带一(1)个输入光电二极管。  数据表部分8.3 差分式TIA (具有0-V偏置光电二极管 )提供了具有0V偏压的电路(图8-7)。  是否有推荐方法将反向偏置添加到光电二极管(首选5V)。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    要对此配置使用外部偏置,您需要将输入连接到AC:

    请问申请是什么? 也许更传统的林业发展局会更合适。

    最佳,

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam。  谢谢。  应用是光纤布拉格光栅光学传感发射器的光学接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    您是否看过LMH3.2401万? 我认为它可能适合您的需求: LMH3.2401万数据表,产品信息和支持| TI.com

    最佳,

    Sam