This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:长期可用性或替代产品

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099825/ths4551-long-term-availability-or-alternative

部件号:THS4551
主题中讨论的其他部件: THS4561

尊敬的论坛成员:

目前,我正在设计一款含有OpAmp的新产品。 之前我对THS4551有很好的体验,它也将满足新产品的要求。 唯一可争论的要求是零件的生命周期。 我的客户希望产品至少可生产10年。 TI表示,THS4551已有10到15年的历史,现在已经有6到7年的历史了。

问题:在10年要求的情况下,您是否会将此零件用于新设计? 如果没有:您能否推荐替代方案?

感谢您的反馈。

此致,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    使用THS4551进行新设计时,我没有发现任何问题。 但是,如果他们觉得使用新零件更好,THS4561可能是一种很好的替代产品,具体取决于系统要求。 或者 ,如果THS5.4551万由于某种原因而提前报废,您可以将其作为一个降置更换选件进行推销。  但 我真的认为使用THS4551是很好的。

    最佳,
    Sam