This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:在设备运行时,是否可以更改连接至Cvalue MPREF的电阻?

Guru**** 2665205 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099778/ina381-is-it-okay-to-change-the-resistance-connected-to-cvalue-mpref-while-the-device-is-running

部件号:INA381

您好,

我对INA381上的CMPREF引脚有疑问。 我想根据应用程序的请求更改每个模式的当前检测值。

因此,使用晶体管,电路设计时将电阻值作为可变电阻连接至CMPREF。

是否可以在设备运行时更改连接到CMPREF的电阻值? 或者是否存在任何问题的可能性?

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    可以在零件运行时更改电阻。 不会造成损坏。

    在过渡期间,由于电阻正在变化且可能完全断开,阈值将相应更改。 因此,比较器输出可能会切换。 但这应该是预期的行为。

    此致,Guang