This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818, INA118, INA826, INA848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094709/ina118-ina118

部件号:INA118
主题中讨论的其他部件:INA818INA826

在同步中为VCM提供1.8V电压的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,VA,

    您是指下面的模拟吗?

    在同步中为VCM提供1.8V电压的原因是什么

    对于单电源轨,增益和Vref电压1.36V直流),VCM位于VCM与Vout图解的中心位置,其中小ECG信号能够最大程度地提高输出电压摆动。 如果应用程序只需要在特定的Vout范围内摆动,您可以选择其他VCM选项。 例如,如果选择VCM为1.4V直流,则Vout的线性响应仅能在相同配置下从大约0.9V摆动到1.75 V。  

    随附的是TI模拟工程师计算器的链接,您可以免费下载它。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    我在上面提到了用于捕获EEG数据的模拟。

    这是否意味 着我们需要将1.8 作为所有正信号的通用信号  

     是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,您好!

    为避免我们猜测,请展示具体的示意图,并参考您的问题

    右腿电极方法可以提供合适的共模电压。 这对于ECG放大器可能是一个好主意,但对于EEG放大器则不一定是这样。 这取决于所选的EEG测量方案,没有简单的答案。

    更好的方法是使用双极电源电压。 这将避免引入更大的非零共模电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    我正在捕获EEG数据,因为我正在使用预放大电路,包括仪表放大器级, 二级高通和低通Butterworth滤波器。 下面 是连接电路。当我模拟 没有VCM的时,我收到噪音信号。

    请帮助您解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,您好!

    是否可以在INA818中重新加载更高分辨率的示意图? 我无法说明其中一些内容,包括保险业监督的收益。   

    根据您的图像,V+=+2.5V,V-=-1.6V,INA818将需要Vs = V+- V- = 4.1V < 4.5VDC,最低要求为4.5VDC增量电源导轨。  

    当我模拟 不带VCM的时,我收到噪音信号。

    您能否发送模拟文件?

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我正在附上INA118 e2e.ti.com/.../INA118--EEG.TSC的模拟文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表 中所述,Vout =G•(VIN–VIN)

    我使用了INA放大器的5000增益,因此我将RG值设置为10E

    请您就此向我提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,您好!

    您是否在测试INA818或INA118? 请澄清。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用INA118进行测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,您好!

    当我模拟 不带VCM的时,我收到噪音信号。

    您能否与我们分享噪声模拟图解? 我想知道您遇到问题的部件噪音信号。  

    下面是心电图模拟的一个示例。 它使用INA826,我将其更改为INA118 IA,因为您正在使用它。 ECG和EEG测量有相似之处,您可能会从设计方法中获得一些设计理念。  

    e2e.ti.com/.../ECG_5F00_CKT_5F00_cmrr_5F00_60Hz_5F00_RLD-with-INA118-505.2022万.TSC

    随附EEG相关应用手册,供您参考。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf?ts=1651778808075&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Deeg%2Bschematic%2526nr%253D193</s>2526 2526

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa196a/sbaa196a.pdf?ts=1651772388959

    https://www.ti.com/solution/sleep-diagnostics?keyMatch=EEG%20REFERENCE%20DESIGN

    我使用了INA放大器的5000增益,因此我将RG值设置为10E

    我不建议在单个阶段中以5000V/V增加EEG的应用。 您可以考虑在IA的第一阶段增加大部分输入信号增益,并在第二运算放大器阶段中弥补其余增益。  

    INA848 具有2000 V/V的固定增益,可能适合您的应用。 最小电源电压略高于INA118或INA818,但它具有非常高的CMRR,这是 您的应用所必需的。 如果 您能在库存中找到INA848,则应进行检查。 您可以使用第二个精密运算放大器级平衡剩余增益。   

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我提供参考资料  

    请告诉我 运算放大 器和RLD电路的重要性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,您好!

    如果您阅读运算放大器数据表,您将会看到组件的选择是低功耗,低噪声,低电压,低偏移,低漂移和RRIO类型。  

    RLD电路是在IA感应共模噪声,然后缓冲噪声-->反转并增加噪声-->添加到病人的RLD位置。 目标是取消50/60Hz并将其转换为 共模噪声,INA118可能会在输入时拒绝该噪声,因为CMRR过高。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将浏览 模拟部分,并询问您进一步的疑问和澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,您好!

    如果您还有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德