This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:当我测量降压拓扑中的电感器电流时,INA240A3的输出波不正确。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098108/ina240-the-output-wave-of-ina240a3-is-not-correct-when-i-measure-the-inductor-current-in-buck-topology

部件号:INA240
主题中讨论的其他部分: INA241INA296

您好,TI:

我使用INA240A3测量CCM降压拓扑中的电感器电流,切换频率为300kHz。INA240A3位于高侧。然后我发现INA240A3的输出波非常奇怪。

我知道INA240的BW是400kHz (-3dB)。理论上,输出应该是三角形波,即使其振幅衰减。 然而,它的输出波让我感到惊讶,是的,它确实让我感到惊讶。  

这是一个令人惊讶的浪潮。

条件如下:

VIN = 30V

输出电压= 9V

负载电流= 5A

以下是示意图

那么,您能告诉我为什么输出如此奇怪吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anxing:

    问题与VCM更改有关。  您是否可以将Rsunk放在电阻器的另一侧?  您可以看到共模瞬态响应。  INA240有一些电路可限制这种情况,但如图7-21和7-22所示,VCM更改到输出仍有一些交互作用。  因此,您将看到电流与VCM转换的组合。  放置在电感器的另一侧可限制VCM的变化。   

    我们有另一个设备,它更适合这些瞬变和更好的带宽,但它处于预览模式,但如果可能,我仍然建议将Rshunter放在电感器的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Javier,í a

    感谢您的回复。 我知道在大多数情况下,应使用电容放置分流器。但是,我的实际拓扑是双向2相并行交叉存取4交换机降压/升压。这意味着不存在静态电压点。我只是首先在上述接线柱中测试CCM降压的拓扑工作情况。

    那么,在这种情况下,我该怎么办呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anxing:

    您能否提供图表?  从我看到的型号中,您在电感器和电容器充电之前,先放置Rshunt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    下面是我的应用程序的结构图。 没有静态点,因为拓扑是双向的,可以在降压,升压和降压-升压模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anxing:

    对于INA240来说,300kHz三角波作为输入信号,300kHz方波作为共模噪声太多。 记住三角形波和方波的极远谐波,看看INA240在>300kHz时的频段。 您不允许INA240即使是最小的线性化增益保留。 您是否会在1MHz运行1MHz OPAMP? 不,您不会。 300kHz时的共模抑制小于75dB (直流时为132dB!)。 300kHz时的失真在10 % 范围内。 稳定时间为10µs º C。

    你期待什么? INA240会动态地过载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安兴

    您可能希望了解INA241或INA296是否适合您。  它们处于预览模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai:

    我明白你的想法。但我相信原因是INA240不能在静态电压电平点工作,而不是在谐波。正如你所说的,300kHz方波是原因。 我决定用霍尔取代INA240。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔,您好!

    我认为INA240可能不适合在动态通用电压状态下工作。我决定用霍尔替换它。谢谢。