This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4012:增益=+1,输入信号范围=+/-2.5V,电源=+/-15V下的稳定时间是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4012, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096272/ths4012-what-is-the-settling-time-under-gain-1-input-signal-range--2-5v-power-supply--15v

部件号:THS4012
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

我的一位客户正在考虑将THS4012用于他们的下一款产品。

目前,他们有以下问题。 请你给我答复。

问:我们将在 增益=+1 (作为电压随动件),输入信号范围=+/-2.5V和电源=+/-15V条件下使用THS4012。
   您是否有任何有关在这种情况下稳定时间的数据? 或者有没有办法计算沉降时间?
     我们可以在器件数据表中看到GAIN=-1,Input signal range=+/-2.5V和Power supply=+/-15V条件下的稳定时间。
   但在我们的条件下,我们看不到任何沉降时间。

非常感谢您的回复。

此致,

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    这在很大程度上取决于电路(反馈电阻,电容负载,隔离电阻)。 因此需要一个示意图。

    通过这些附加详细信息,您可以尝试运行TINA-TI模拟。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya:

    如果您仍需要帮助,您是否会考虑将您的原理图共享到线程?

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alec和Kai,

    非常感谢您的帮助,很抱歉,因为我度过了漫长的国家假期,所以我的回复迟到了。
    客户正在尝试在TINA-TI上模拟自己的电路。
    如果客户有任何问题,我会通过新的线程询问您。

    再次感谢,此致,

    Kazuya。