This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:测量OPA657电压噪声

Guru**** 2931220 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA228, OPA140, OPA657, THS4631, OPA818, TINA-TI, LMH6629, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085430/opa657-measuring-opa657-voltage-noise

部件号:OPA657
主题中讨论的其他部件:OPA228OPA140THS4631OPA818TINA-TILMH6629OPA627

亲爱的E2E员工:

为了为我的下一个低噪声设计选择最佳运算放大器,我正在使用中所示的电路衍生品测量所选运算放大器的电压噪声

噪声测量后置放大器- TIDU016,由Art Kay提供

https://www.ti.com/lit/pdf/tidu016

Renesas的AN1560

https://www.renesas.com/us/en/document/apn/an1560-making-accurate-voltage-noise-and-current-noise-measurements-operational-amplifiers-down-01hz。

借助此类电路,我能够描述许多TI运算放大器的特性,其中包括OPA140,THS4631,OPA228,OPA221。 我一直都很同意公布的噪声数据,即1/f膝部频率和热噪声。 但是,对于OPA657,我测量的热电压噪声是数据表中规格的两倍以上,无论是对于U还是UB器件。

我为OPA657测量的热电压噪声约为11nV/sqrt(Hz),而规格几乎为5nV/sqrt(Hz)。 相反,测得的1/f膝关节与公布的数据匹配。

我的设置工作正常,OPA657具有 与OPA140相当的热电压噪声,因此我应该能够测量它。 请注意,OPA657配置为放大20到50范围内的因子,因此其AV始终大于7。

你有什么建议吗? 我在使用OPA657时是否出了问题?

非常感谢您的帮助。

此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alberto,来吧?

    您是否正在使用此电路?

    (当然,电源电压去耦良好 )

    对于噪声测量,应将RF设置为453R,以保持附加噪声较低,并使电路对EMI和布局中不需要的寄生物具有更强的免疫力。

    RL也可能会影响噪声性能。 使用和不使用RL=100R进行测量可能很有趣。

    您是否在电路输出处使用电缆? 在这种情况下,应使用50R技术,在电缆两侧使用50R电缆和50R端接电阻器。

    您是否测量了多个OPA657? 是否都显示噪音增加? 我提出这个问题是因为OPA657的数据表中只提供了典型的噪声数据,并且噪声可能显示出从一批到另一批的相当大的制造公差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Kai,很高兴再次阅读您的内容!

    是的,DUT (特别是OPA657)的配置与TINA文件中的配置相同。 我试着放大10,20和50,只是看看有什么变化。 在我的设置中,DUT由OPA140 (配置为电压随动件)缓冲,然后由OPA228 (增益=100)放大后。 请注意,被测设备现在具有电阻负载(没有'100Ohm'电阻)。

    后置放大器驱动一根50欧姆同轴电缆,是的,同轴电缆两端都有一个50欧姆电阻器。

    设置似乎工作正常,我测量了许多运算放大器(OPA2.2822114亿,THSxxxx等),并且得到的结果与TI发布的结果非常相似(角频率和热电压噪声)。

    但是,OPA657的运行方式并不正确。 是的,我测试了2个样品'U'和2个样品'UUU',都是SOIC。 我不能说它们来自同一批,我刚刚通过Mouser购买了。

    很奇怪:如果我测试OPA140,我发现5nV/sqrt(Hz)(如规格),然后我取下140,插入657和... 我测量11nV/sqrt(Hz),是数据表中预期值的两倍。 这很奇怪。 我在所有4个样本中测量了11nV/sqrt (Hz)...

    任何建议都很受欢迎!

    感谢您抽出宝贵时间,此致,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

     感谢您进行这些深入测试! 这很奇怪;我在您的设置中没有发现任何问题。 您是否还能够共享输入电压噪声密度图,该图是在10V/V的增益下为OPA657提供的?  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto,  

    您测量的频率可能太低,并且位于曲线的1/f角区域。 此外,您或许应该将升级到最新的OPA818作为下一代OPA657。  

    我在AudioXpress中发表了一些关于噪音前置功的最新作品,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    很抱歉,我对您的帖子的回复太晚了。 我测量的是10kHz的热基底,1/f的影响可以忽略不计。 根据我的设置,我可以清楚地看到1/f趋势,而且角频率与数据表上显示的频率相匹配。 那么...该说些什么? OPA657的噪声电压似乎是规格的两倍...

    我对您有关AudioXpress的文章很感兴趣,遗憾的是该杂志不是开放源代码... 我可以大胆地问您一个...预览吗? 非常感谢您的帮助和考虑。 最佳,

    Alberto

    PS:为了我的罪孽,TI使OPA818只能以奇怪的封装提供。 我的所有测试台都符合SOIC ... 有一段时间,我没有机会探索新的领域...不幸的是!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让AudioXpress将他们受版权保护的文章作为pdf发布,他们显然是在过了一段时间后才这样做的-因为它不是开放源代码,我不适合单独提供-但您可以问他们吗?  

    此外,你把罪孽误判为罪孽(如"为了我所有的罪孽")-也许不应该走在公开重新陈述我们所有罪孽的惨淡道路上。  

    如果您有特定的OPA657装置,它们似乎具有很高的平板噪声,也许应该执行RMA进行产品组验证-我早已完成了所有原始数据表表表的表征-并与设计人员一起进行了验证, 因此,可能出现了一个不幸的流程转变,应该提醒员工注意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Alberto,

    I测量402.281万测量10kHz时的热底,其中1/f的影响可以忽略不计。 根据我的设置,我可以清楚地看到1/f趋势,而且角频率与数据表上显示的频率相匹配。[/QUOT]

    我非常确信您测量正确  

    我认为,噪音数字翻倍可能是制造公差甚至工艺变化的结果,正如Michael所提到的。 当涉及噪音时,两个系数不是那么大。 尤其是在数据表中未指定最大噪声电压密度时。 要优化统计数据,您需要增加批量大小并检查其它OPA657。

    当您使用热焊枪(350°C)与90...100°C预热板和熔点较低的锡膏结合使用时,使用其WSON封装焊接OPA818并不困难。

    另一种选择是使用友好的电路板安装器,并要求他将OPA818焊接到您的测试板上。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上Kai,将平板带噪声加倍是一个巨大的失误- 1/f角移动更多(在100kHz时测量可能会暴露这一点),但平板带值可能是过程中的最大+/- 20 %。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai和Michael:

    (...) 如果您有特定的OPA657装置,它们似乎具有很高的平板噪声,也许应该执行RMA进行产品组验证-我早已完成了所有原始数据表表表的表征-并与设计人员一起进行了验证, 因此,可能出现了一个不幸的流程转变,应该提醒员工注意。 (...)

    最好将两个OPA657示例(显示(表面,待验证)电压噪声)发回TI。 您认为可以安排这样的RMA吗? 如果TI确认了我的测量值,则过程中发生了一些奇怪的事情。 如果TI在规格范围内找到值...那么,我的设置中出现了错误... (即使我把许多其他Opas弄错了)。 请告诉我您的意见。

    (...)我曾要求AudioXpress将他们受版权保护的文章作为pdf发布,他们显然是在一段时间后做的-因为它不是开放源代码,我不适合单独提供-但您可以问他们吗? (...)

    我现在就尝试了!

    感谢大家的参与!

    阿尔贝托,最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

     我正在与我的团队和我们的质量工程师一起研究这个问题,并将很快回复给您。  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,  

     我与团队一起研究了这个问题,并要求提供有关设置的更多详细信息。 您是否能够共享整体设置DUT (OPA657)+增益级的示意图,从上面看,这是OPA140  (配置为电压随动件),然后是OPA228 (增益=100)放大后。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    非常感谢您调查我的案例。 请查找显示测试台示意图的TINA-TI文件

    e2e.ti.com/.../Noise_5F00_test_5F00_bench.TSC

    测试台与两个应用手册(TI和Renesas)中显示的测试台非常相似。 您将在原理图中找到应用程序注释的参考。

    此致,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Alberto,  

    多年来,我多次做过这方面的演讲,这里是2007 TI科技日噪音演讲, 从第19张幻灯片开始,我们展示了一个非常好的噪声前置放大器,以及为什么我们会这样做-如果您在电路板上进行测试,那么许多像OPA657这样的部件都需要双端接,等等 。e2e.ti.com/.../OpAmpNoiseAnalysis2007.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    非常感谢幻灯片! 我已经看到了您建议的噪声测量前置放大器。 在我的应用中,我对1/f区域,其角频率和散热基线感兴趣,因此所需的典型带宽不会超过几百kHz。 我使用的是传统RC滤波器(140uF,20kOhm),而不是直流伺服,这使我可以降低到Hz的分数。 电压随动件(OPA140)用于使被测设备脱离RC滤波器。 在其它产品中,OPA657不喜欢驱动滤波器...

    总之,测试台似乎工作正常。 电路完全屏蔽,与FFT信号分析仪的连接只有几英寸长。 不幸的是,OPA657的热地板(电压噪声)似乎是公布规格的两倍...

    仅供记录:我让SoundXpress访问您的纸张,但没有运气... 他们甚至没有回复我的邮件...

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将来自OPA657的系列20oohm输出输入到滤波器输入。  

    您拥有的零件可能是已转移的或不良的工艺批次。 数据表曲线在生成时正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Alberto,

    我在您的测试设置中看到一个问题。 通常,后置放大器的带宽应高于DUT的带宽。 但在您的情况下,DUT的带宽远高于后置放大器的带宽:

    e2e.ti.com/.../alberto_5F00_opa657_5F00_opa228.TSC

    DUT的带宽为780MHz,而后置放大器的带宽仅为10MHz。 11MHz的OPA140带宽与后置放大器的带宽相似。

    可能是由于DUT的带宽过高,后置放大器因超高频噪声而过载。 这种超高频噪声的一部分可能会通过互调效应和其他非线性效应"转移"到较低的频率范围。 我不知道"移位"的正确英文词。 在德语中,我们说"herunterfalten",就像在"Faltungsintegral =卷积积分"中一样。

    因此,我会增加后置放大器的带宽,即使您对最高频率不感兴趣,但要使其与超快的OPA657配合使用。

    另一个想法是在OPA657的输出中添加低通滤波器:

    e2e.ti.com/.../alberto_5F00_opa657_5F00_opa228_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai:

    我理解你的观点。 我可以在DUT (OPA657)和OPA140之间轻松实现过滤器。

    我将在使用修改后的设置重复(电压)噪声测量后立即通知您。

    非常感谢!

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai:

    我们刚刚尝试了您的滤波器(根据您的示意图,按照被测设备的后面的RC)。 OPA657的散热(电压)噪声略有下降,从11nV/sqrt(Hz)降至9nV/sqrt(Hz)。 您的回答似乎是对的:OPA657的高频率噪声的一部分会在低频率域中偷偷摸摸摸。 使用新的设置,我们还测量了OPA140,结果与以前完全相同(没有滤波器)。 这完全符合您的猜测,因为这种运算放大器的带宽适中!

    嗯,我们还有一个神秘的事情要公开。 OPA657的噪音比预期的要大...

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    感谢您的反馈!

    我知道我开始困扰您,但您能进一步降低低通滤波的角频率吗? 将C1从150pF增加到1nF (NP0,C0G)将使角频率从1MHz降低到160kHz。 很想知道这是否可以改善这种情况  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai:

    我们根据您的要求更改了过滤器。 这次的改善是很小的。 我们从9nV/sqrt(Hz)下降到8.4nV/sqrt(Hz)。 OPA140 (我们的参考)保持在5nV/sqrt(Hz)。 请找到我们已获得的噪声频谱密度图:

    蓝色显示的是OPA140电压噪声频谱密度,绿色显示的是OPA657。 两个运算放大器应具有相同的电压噪声散热基线,但是OPA657始终较高。 你可以清楚地看到657和140的更高的角频率。

    感谢您的参与和评论!

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

     非常感谢您提供的额外数据和信息。 我正在与我们的测试和质量团队进行讨论,并将在不久的将来向您提供最新信息。

     我还订购了一个OPA657样本,在我的最后进行测试  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,Alberto。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

      自OPA657重新定性以来,我们没有对其过程进行重大更改。 此外,测试组使用LMH6629,与OPA140相比,该LMH6629的噪声基底较低,带宽也较高。  

      回到Michael关于终止的建议,您是否能够在两个阶段之间使用50欧姆匹配,如Michael PowerPoint中的幻灯片18所示? OPA657与OPA140之间的距离是多少?

    谢谢!

    Sima  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    我将根据您的建议修改设置。 OPA657位于OPA140的前面,相隔几毫米。 由于OPA657配置的噪声增益,OPA140的电压噪声噪声低到不会影响测量值。 在140 m 中,我们有一个OPA228阶段,AV=100。

    您认为是否有可能从TI获得我们可以在实验室中表征的测量样品? 如果我们看到差异,那么问题就出在我们的赛道上。 或者viceversa:我是否可以向您发送我们正在测试的样品,TI将验证电压噪声?

    非常感谢您的参与。 最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    请看一下我的噪音测试台(附图)。 如您所见,被测设备被置于ZIF插槽中。 缓冲器和后放大器之间都相隔几毫米。 明天我会修改电路,并告知您结果。

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    由于403.7796万由于OPA657配置的噪声增益,OPA140的电压噪声足够低,不会影响测量值

    这是正确的。

    4.8nV/SQRT (Hz) x 21 =100.8nV/SQRT (Hz)

    而OPA140和OPA228将使OPA657噪声从4.8nV/SQRT(Hz)增加到仅:

    SQRT (100.8nV/SQRTHz)^2 + 5.1nV/SQRTHz)^2 + 3nV/SQRT (Hz)^2)/ 21 = 4.808nV/SQRT (Hz)

    我们来抓住其他的吸管

    1号茎秆:在更改噪声测试电路规格中的增益和负载时,HF OPAMP的噪声可能会发生变化。 因此,您可能还需要运行OPA657,如上面第一个示意图所示。

    2号茎秆:电源电压去耦会对噪音产生影响。 您可能需要为10µF Ω 去耦合盖添加铁氧体磁珠和小系列电阻。 我非常喜欢太育裕的"FBMH1608HM601"。 串联电阻可为1...10R以抑制LC共振。

    对于指定最大噪声的OPAMP,最大噪声与典型噪声的偏差有多大,这一点很有趣。 传奇的OPA627显示了以下噪声数据:

    这是10kHz噪声的33 % 偏差和1kHz噪声的54 % 偏差。

    当然,如果OPA657等OPAMP的数据表中没有给出最大噪声规范,则偏差最终可能会更高,甚至更高。 如果不是这样,制造商很容易给出最高规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai:

    "(...) 在更改噪声测试电路规格中的增益和负载时,HF OPAMP的噪声可能会发生变化。 因此,您可能还需要运行OPA657,如上面第一个示意图所示。(...)"

    我会尝试!

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael:

    在您的幻灯片中,您引用

    “低成本前置放大器简化了噪声频谱测量”,模拟和混合信号应用会议记录,EE Times,1998年7月,由Kumen Blake发表的第273-7页

    我尽了最大努力寻找这份白皮书,但我不幸地失败了... 您是否有pdf文件?

    感谢你能抽出时间。

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托,你可以问库门  

    kumen.blake@microchip.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

     非常感谢您尝试所有这些建议和测试设置映像。 只有几毫米的距离,匹配很可能不是问题。 我建议尝试将其涵盖我们的所有测试程序。

      我同意Kai的说法,但我实在不大肯定还有很多地方要修改。 我已经订购了几台 OPA657U和OPA657UB。 这些测试将需要几天时间才能到达,然后设置我们的测试板。 我将向您介绍我们的最新结果。

    此致,  
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    非常感谢您的意见。 检查OPA657噪声的测量值将非常有趣。 请在有空时告诉我。

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

     我收到了这些设备,本周将设立董事会。 我应该能够在下周初向您提供最新信息。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    您是否有关于噪音测量的任何消息?

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,

     很抱歉延迟提供这些测量值。  

     我已将所使用的TINA-TI整体噪声设置和原始数据附在图中。 我在一天中的不同时间运行了两次设置。

     我最终得到的结果与数据表中指定的结果非常相似。 如果您能够使用完全相同的设置在您的端测试LMH6629EVM,我应该能够向您发送它。

    e2e.ti.com/.../OPA657_5F00_LMH6629_5F00_Noise.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA657_5F00_Noise.xlsx

    非常感谢您的耐心!  
    Sima  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sima,  

    令人鼓舞的是,在许多年后都能获得类似的结果。 如果流程没有改变,这就是您所期望的。 如果有的话,许多其他参数可能也会发生变化,我们以前就会听到这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

     确切地说,我们确认自您定义零件后,流程没有发生变化。

    感谢您的帮助,Michael!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    非常感谢您的数据! 嗯,我的设置似乎确实有问题,至少对于OPA657的问题... 这非常有趣! 是的,如果能收到您在测试中使用的EVM,我将不胜感激,这样我就可以在实验室中复制它们了。 我可以通过电子邮件向您发送我的地址吗? 请告诉我您最喜欢的电子邮件地址吗?

    最佳,

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测量,Sima

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alberto,  

     没问题! 请将您的详细信息(全名,电话号码,地址,结束申请详细信息)发送至以下电子邮件地址: s-jalaleddine@ti.com 

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sima:

    非常感谢! 我通过电子邮件向您发送了所有详细信息。

    最佳,

    Alberto