This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:LM124 A,J,P,B,...是什么意思?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM124, LM124A, LM148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099113/lm124a-what-does-lm124-a-j-p-b-mean

零件号:LM124A
线程中讨论的其它部件:LM2902LM124LM148

1. “A,J,P,B,...” 零部件号中的选项是指什么?  我们在2000年制造的放大器设计中使用了部件号LM124AJ 14引脚CDIP。  有些客户需要更多放大器,我们需要知道部件是否仍可用以及交付时间是多少。"

2. 另外,在旧的National Semiconductor数据表中,它规定该部件可以使用高达+/-32V的差分电源(我认为)工作。  我想知道新部件是否仍使用差分电源工作,如果是,最大电源电压是多少?

3. 如果14p CDIP中的LM124AJ不可用,您提供哪些完全兼容的插入式替换产品?  是否可以使用+/-15Vdc以同样的方式运行LM2902

4. 最后,我有一个放大器板,上面有三个装置,我们遇到了很多看起来像噪音的问题。  我不知道是EMI,噪音还是反射,但我们知道它来自放大器板。  您能否告诉我是否缺少任何可能导致异常大的噪音或反射的东西?

谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Vincent,

    1. 后缀A通常表示零件的修订版本,通常用于较小的偏移电压,LM124/LM124A的情况似乎就是如此。
      J后缀是一个软件包后缀,它表示CDIP软件包。

    2. 最大电源电压为+/-16V或32V。 它们使用单电源或双电源。  

    3. 下面是我们的军用CDIP设备的筛选器,按最高到最低的库存进行排序,我们有LM148和其他几种设备。 如果您可以提供示意图或一些必要的规格,我们可以验证它是否可以作为插入式替换件使用。 LM2902的最大电源电压为26V,因此我不会在+/-15V时使用它

      https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html?login-check=true#p2954=CDIP&p1498=Military&sort=p3318;desc</s>1498 3318
       
    4. 您是否可以提供明显噪音或原理图的任何示波器?

      根据噪音相对于您感兴趣的信号的位置,您可能会丢失输入/输出滤波器,或者如果电路不稳定,则可能会振荡并显示为噪音。 如果没有原理图或某些示波器,则很难找到根本原因。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IH3136_2D00_sh6_5F00_AMP.pdf

    这是很好的信息,谢谢。

    以下是我的放大电路和/或示波器的示意图副本?

    如果您看不到,他们会打电话给我或发送电子邮件给我...

    谢谢!

    Vincnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Vincent,

    我看到一些异常大的电容被直接驱动。 C15,C16,C14,C13。 在信号链的早期,这些10nF盖由隔离电阻器隔离。

    您可以在快速的TINA SIM中验证此值,以查看您是否有足够的相位余量。 您似乎拥有大约1度的相位余量。

    我在下面附上了我的TINA SIM。

    e2e.ti.com/.../LM124_5F00_LM.TSC

    添加一个小至100欧姆的隔离电阻器可提供53度的相位裕度,这更稳定。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    我完全同意Jerry的说法,您的赛道是不稳定的。 这不仅可以从相位稳定性分析中侵蚀的相位余量中看到,还可以从显示尖锐共振峰的频率响应中看到:

    e2e.ti.com/.../vincent_5F00_lm124.TSC

    e2e.ti.com/.../vincent_5F00_lm124_5F00_1.TSC

    一种更好的方法是,如果您希望在输出处保持10nF电容,则连接33nF的方式将能够在OPAMP的反馈回路中提供相位引线,这是众所周知的"双重反馈技术"中所做的:

    您的示意图中的第二个LM124放大器将在后面讨论。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    第二个放大器也不可安装,并显示相同的症状。 按照Jerry的建议,添加隔离电阻器可以显著提高稳定性:

    如您所见,我建议使用220R的隔离电阻器和1nF电容,并联至7k5电阻器。 这将°60°的相位余量,这应始终是设计的目标,以实现60以上的相位余量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在安培电路的两个阶段都拆下了两个反馈盖,该怎么办?  我真的只需要一个电流到电压级,然后再需要一个放大级,以获得+\-50uA并产生+/-5 Vdc。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议我在哪里添加隔离电阻?  

    此外,我们还有一个看起来稳定的旧版电路。  我以为我复制了ckt,除了更改了增益和取消了偏移。  我看到第一级双反馈电路的配置不正确。  我是否可以取下反馈帽?

    请参阅附件 。如下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Vincent,

    反馈上限通常有助于你保持稳定。 收益越高,也就越稳定。 主要问题是负载电容引入过多的相位滞后,导致不稳定,可通过简单的隔离电阻器或具有双反馈的隔离电阻器进行补偿,如Kai所述

    隔离电阻器位于运算放大器的输出和负载电容之间。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议我在第二级的输出上添加一个100欧姆电阻器,就像第一级的2K一样?

    我真的在尝试修复这个问题,而不需要任何新的主板旋转-只是更换组件。  (如果可能)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我试图用一个叫做Multisim (来自NI)的香料模拟器模拟这些电路的波德图时,我看不到你提到的峰。

    此频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    你可以从我的模拟图片中读取共振频率。 它是200kHz。

    您使用的是最新的Spice模型吗? 我使用的是2018年的。 我知道周围有很多非常初级的老调味料模型。

    作为我第一次模拟的快速修复,将2k电阻器短路,拆下输出端的10nF盖并将C1降低到33pF。 如果您要为电路添加电容负载,请插入100R隔离电阻(R1),如下所示:

    这里的错误不仅在于输出处的电容负载过大,而且在于相位引线电容C1过大。 这里只有小相引线电容才会起作用。

    请具体说明我们将为您精确治愈的电路。

    Kai