This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:在VCC~5.5V下工作

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LMV324A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099632/lmv324-operation-under-vcc-5-5v

部件号:LMV324

大家好,

在LMV324的数据表中,它表示“绝对最大电源电压”和“推荐电源电压工作条件”均为5.5V。

但在许多运算放大器中,ABS最大电源电压  高于建议的最大电源电压。

因此,我的客户想知道它是否适用于典型的VCC=5.5V。

他们明白TI不应保证这一点。

他们正在考虑使用具有 5.5V +/- 0.2V电源的LMV324。

您认为LMV324在这种情况下工作吗?

此致,

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何高于5.5 V绝对最大额定值的电压(如5.51 V或您要使用的5.7 V)都可能会损坏设备。

    即使不能立即断开,电迁移也会降低电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ohashi,

    其目的是使用+5V的最大电源电压,并为+5V稳压器的制造公差加上一些纹波和噪声留出一定的空间(500mV),但无论如何都要安全地保持在5.5V以下。

    将电源电压提高到超过绝对最大额定值将导致损坏概率呈指数级增长。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加问题

    当电源为5.5V+/-0.2V时,我想知道LMV324的推荐替代方案。

    由于LMV324A的绝对最大电源电压为6V,电源电压为5.5V+/-0.2V,是否可以使用LMV324A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV324A的建议最大值仍为5.5 V。高于此值,将不再保证电气特性。

    电源应为5.5 V,而不是5 V,是否有原因? 后者更为常见,并且将使设计更容易,更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens-San,

    感谢您的支持。

    客户的系统应该有5.0V模拟导轨,所以我会检查一下,稍后再联系您。

    此致,

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ohashi,

    当407.5227万当电源为5.5V+/-0.2V时,我想知道LMV324的推荐替代方案。

    Kai