This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:LMH6503

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6503, VCA822, VCA820, VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092585/lmh6503-lmh6503

部件号:LMH6503
主题中讨论的其他部件: VCA822VCA820VCA824

您好,在LMH6503 daatasheet的第19页上,图61显示了如何调整LMH6503 IC的输出偏移(在引脚12上)。 当LMH6503在+/- 12V电压下供电时,此调整是否有助于调整0V直流至+/- 5 Vdc的偏移? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fulvio:

    此方案旨在使偏移电压为零。 由于电压控制增益级通常对偏移误差反应非常灵敏,我认为不能使用无电流方案来造成如此高的不平衡。 这正好与我们希望在无主计划下取得的成绩相反。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fulvio:

     LMH6503数据表的第19页图61演示了如何通过调节电阻来抵消偏移电压,以调整施加到放大器输入的电压,从而"抵消"器件的输出偏移电压的数量并降低其数量。  图37至图43是与本节相关的重要数字。  

     正如Kai所指出的那样, 这与您的设计所需的内容正好相反。 您可以在放大器的同相输入处应用直流偏置,类似于如下所示对标准放大器进行偏置,也可以通过分压器应用(请注意放大器的偏置电流)。

      此外,LMH6503不能使用+/-12V电源供电。 设备的最大Vs为12V。 您是否打算将配置设置为12V单电源,5V DC共模电压?  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以Fulvio,  

    LMH6503是Lucent CBICU (Reading,PA) CLC522的VIP10 (National Semi,Arlingtone fab)的线性后代。 我们做了这件事,很久以前在Comlinear (Steve Smith IC设计人员)进行了CLC520 (DB/V调整),在那里,这些已经在BurrBrown CBC10过程(Tucson)中迁移到VCA820和VCA822,后者相当于LMH6503。 它们都共享一个类似的内部方框图,其中输入差分跨导级通过增益控制将信号电流修改为基于片上CFA的传输输出- CFA输出用于转换速率,但我一直想执行Decomp VFA 为了获得更好的噪音-从未发生过。  

    无论如何,图61只是显示输出CFA放大器反向输入的电流输入路径求和-通常不显示(但必须存在)该放大器上的V+节点(在地面)。 由于此调整只是输出运算放大器的反向求和接点的另一个信号路径,因此您可以使用它来调整输出范围内的输出直流。 是的,这些是14V类型的击穿工艺,因此通常是+/-5V或+/-6V电源。 我们还在CBC10中实现了VCA的更快版本,我认为VCA824就是其中之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,很开心有你来这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kai,有时这些问题会与我处理的部件重叠,因此很容易填写详细信息。 最初的CLC520和CLC522在发布时消耗了我的大量时间-为这类部件的新噪声模型做出了非常详细的努力,该模型位于旧的CLC522或CLC520数据表中, 但我认为没有人在后面的部分提出这个问题-我模糊地回忆一下,增益控制在大约6dB衰减的噪声(平板)中提供了一个有趣的峰值。 在那里获取数据和假设一个等效模型的时间是数不清的。  

    当然,当我们遇到寄生振荡时,您不会忘记-如果您刚刚将V+输入接地,原始零件在输出运算放大器的输入级具有1.2GHz的自振-因此, 我所做的数据表显示了一个20欧姆的外部接地,以消除该推杆的振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢Sima的回复。
    有关偏移的确定,但在第3页的数据表中指定了: "绝对最大额定供电电压(V +- V−)= 12.6V ",因此适用于LMH6503的双电源也可以是(V +- V−)= 12 V,这小于绝对最大额定供电电压(V +- V−)= 12.6V。 事实上,如果电源不超过V +- V−= 5V,则值应为:"绝对最大额定电源电压(V +- V−)= 5.6V或6V"。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fulvio:

     正确,(V+- V-)必须小于12.6V,以免损坏设备。 原始问题列出了+/-12V (Vs+= 12V和Vs-----12V)时的电源,该电源电压等于24V差分电源电压。  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,抱歉,我将(V +- V--)解释为(V +/ V--)双功率。 是否有一个相当于LMH6503 (LMH6503MA / NOPB封装,因为我已经制作了PCB)的芯片可以在+ 12V /-12V或+ 15V/-15V的电压下供电?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要,您应该更换电源-如果您需要更多摆动,您将需要在+/-15V电源上使用另一个后放大器,此处是单个CFA高电压选项的简短选择表,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Fulvio:

     以下是其他高供应PGA/VGA: https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html#p358max=24;36

    谢谢!
    Sima