请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA2991 主题中讨论的其他部件:OPA2171,
团队,
PCB是否可以与OPA2991 VSSOP DG38K 3 mm 或OPA2171 VSSOP DCU 2 mm 配置兼容?
目的是将两个脚印放在同一PCB侧(DGK轮廓内的DCU轮廓)?
有可能吗? 它是否符合标准制造规则?
提前感谢!
答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,A:
我们不能说它是否符合标准制造规则,因为我认为PCB制造行业没有确定的"标准"。
客户将面临的最大问题是包装之间的引脚间距不同,DGK具有0.65 mm 间距,DCU具有0.5 mm 间距。 这是当我在阿尔蒂姆将脚印相互覆盖时的样子。

我怀疑任何印刷电路板制造商是否会允许这种程度的公差。 也就是说,我建议设计一个名为DGS的10引脚VSSOP封装。 DGS的引脚节距为0.5 mm。 另外两个引脚用于关闭功能,其余引脚输出与DCU! 请注意,以下印迹的针脚是对齐的!

我会推荐DGS封装中的OPA2991S。 您可以让断路引脚保持浮动或绑定到V形以启用放大器。
请告诉我您对这个想法的看法。
此致,
Robert Clifton