This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:参考引脚泄漏电流值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100498/ina333-ref-pin-leak-current-value

部件号:INA333

各位专家,您好!

参考引脚(5引脚)处是否有泄漏电流值?
如果您有数据,能否告诉我最小值/最大值/典型值?

谢谢,此致,
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryo:

    信号电流主要通过REF针脚流动。 多少取决于您的电路:

    e2e.ti.com/.../ryo_5F00_ina333.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryo:

    正如Kai所指出的,Vref的电流(源或汇)取决于内部仪表放大器的输入电压,电路增益,电源电压和输出电压,请参见下图。 我认为,根据给定电路进行模拟可能会为您提供 最小值/最大值/典型值的答案。 这取决于您的赛道,正如Kai所建议的那样。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德