This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2202:非对称电源

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100328/opa2202-asymmetric-supply

部件号:OPA2202

您好,

此设备能否在+23.5V,-7.5V下工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是的,前提是您未违反绝对最高评分。 同时请记住,共模输入电压范围必须适应您修改的电源电压。 输入电压与电源导轨的距离必须保持在1.5V。 因此,您的共模输入电压范围现在将从-6V到+22V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    正如Kai所指出的,该应用可能使用非对称电源导轨,其中Vs = 23.5 -(- 7.5)= 31V < 36V。 但是,设计师需要确保输入VCM处于适用范围内,请参阅下面捕获的数据,并且输出电压摆幅可能会受到运算放大器负载的函数限制。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德