This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA313:HPF,背景噪声

Guru**** 2683265 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093914/opa313-hpf-background-noise

部件号:OPA313

尊敬的TI-San:

 

我在以下URL中询问了有关OPA313电路的信息。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/107.2728万/opa344-opa344/3976360#3976360</s>397.636万 397.636万

我制作了一个电路板,上面有下面的电路。

 

以下是其中一些QA的摘录。

>,但将输出端的盖子从22µF减小到1µF。 原因:与1µF相比,22µF的失真情况要差得多。

 

1.

我已获取并确认您的建议的频率响应(THD)。

结果与您的建议(THD)相反。

我想听听你的意见。

 

22uF和1uF可使背景噪音有所不同。

我特别关注频率特性与背景噪音之间的关系被颠倒的事实。

我想听听你的意见。

 e2e.ti.com/.../Try0_5F00_Try1_5F00_Try2_5F00_Try3_5F00_Try4.wav

 

谢谢!

S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木三您好!

    由于假期和周末,我们将于周一美国回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya,

    我最初建议在输出端使用220n封盖和100k电阻器,因为这将使您有机会使用220n ECHU或聚酯封盖,其变形程度低于陶瓷10µF X5R。 但您说输出端必须使用12k电阻器,并希望使用10µF Ω 电阻盖。 我建议您使用1µF μ m 10µF,而不是10µF μ m,因为当您使用1µF μ m聚酯盖而不是陶瓷X5R时,它会显示更小的变形。

    您现在使用的是什么CAP? 电极电解电容器? 一个诱人的?

    尽管如此,我认为测量或至少测量结果的解释存在问题。  在您的声音样品中,可以清楚地听到嗡嗡声。 这可能导致极低频率的峰值。 嗡嗡声可以注入到放大器的输出线路中,在您的笔记本电脑上。 与1µF Ω 输出电容相比,22µF Ω 电容可通过OPAMP输出为嗡嗡声信号接地提供更低的阻抗。 因此OPAMP可以更好地抑制注入的嗡嗡声。 这也解释了拆下100R隔离电阻器会降低嗡嗡声的原因。

    最后,II确定我们看到的是嗡嗡声而不是失真。 您应检查测量设置。 您是否使用屏蔽电缆?

    另外,什么是"笔记本电脑充电时的背景噪音"? 这是否意味着只能在笔记本电脑充电期间看到"失真"? 您的电路是否会永久连接到笔记本电脑? 这是最终应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    谢谢您的回复。

     

    失真

    感谢您的意见。

    我想根据您的意见来确定耦合电容器(C6)的组件和常量。

     

    >您现在使用的是什么CAP? 电极电解电容器? 一个诱人的?

    耦合电容器(C6)是电解电容器。

    具体而言,请参阅以下URL。

    https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/aluminum-cap-smd/models/EEEFC1V1R0R

     

     

    嗡嗡声

    我和你有同样的看法。

    我知道声样是嗡嗡声。

     

    >所以,最后,II确定我们看到的是嗡嗡声,而不是失真。 您应检查测量设置。 您是否使用屏蔽电缆?

    我已确认屏蔽电缆与一般的细线电缆之间的嗡嗡声并无差别。

    因此,假定嗡嗡声是从笔记本电脑的"地面"上叠加的。

     

    >还有什么意思:"为笔记本电脑充电时有背景噪音"? 这是否意味着只能在笔记本电脑充电期间看到"失真"?

    -仅在使用笔记本电脑的交流适配器充电时发出嗡嗡声。

    -根据笔记本电脑的制造商和型号,可能会也可能不会发出嗡嗡声。

    -产生嗡嗡声的笔记本电脑不稳定。 例如,如果您更换电源插座,可能不会发生这种情况。

     

    >您的电路是否会永久连接到笔记本电脑? 这是最终应用吗?

    是的。

    遗憾的是,产生嗡嗡声的笔记本电脑属于推荐的连接设备。

    因此,我们将麦克风放大器的HPF (光纤信道)从200Hz更改为500Hz。

     

    从以上所述,我希望大家能够讨论减少嗡嗡声的想法。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山

    是否确定这些是正确的PC连接?

    我期望「接字」会是接地的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michallick-San:

     

    谢谢您的回复。

     

    >是否确定这些是正确的PC连接?

    是的。

    您发布的图像是连接到笔记本电脑的接口。

    接口是CTIA耳机。

     

    >我预期'接地'。  

    电缆未屏蔽。

    1.

    有线耳机适用于小号线缆,通常不带屏蔽。

    因此,即使使用屏蔽电缆降低了嗡嗡声,也不是对策。

    重新过账。

    -仅在使用笔记本电脑的交流适配器充电时发出嗡嗡声。

    -根据笔记本电脑的制造商和型号,可能会也可能不会发出嗡嗡声。

    -产生嗡嗡声的笔记本电脑不稳定。 例如,如果您更换电源插座,可能不会发生这种情况。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山

    是否有任何电源导轨布置在音频信号附近? 如果这是从电源到运算放大器的噪声,PSRR应该能够抑制嗡嗡声,如果这是耦合到输出上的噪声,那么运算放大器将无法抑制噪声。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya,

    您的输出插孔看起来很奇怪:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jerri-San:

     

    谢谢您的回复。

     

    >是否有任何电源导轨布置在音频信号附近?

    我认为没有任何串扰是由于接线造成的。

    为了以防万一,我附上了主板图和电路图。

    请检查您的情况。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki


    e2e.ti.com/.../OPA313_5F00_board-diagram.pdfe2e.ti.com/.../OPA313_5F00_circuit-diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    谢谢您的回复。

     

    我们的电路已正确连接至CTIA耳机。

    我们亦已确认这是正确的操作。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山

    好的,我看到右侧是某些产品的正确引脚。  

    电路仅提供2.3dB增益。 这是否足以具有良好的信噪比?

    在没有线路电源的情况下,一切都是浮动的。 连接笔记本电脑充电器时,笔记本电脑上可能有接地。 充电器有电噪音。

    要进行接地效果测试,请将充电器连接到笔记本电脑,并将其插入关闭的电源板。 如果没有问题,则充电器接地不是问题的一部分。

    然后打开电源板并再次测试。 区别在于充电器噪音。 尝试将应用的电线移近和从充电器电缆移出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya,

    原理图上的一些要点:

    我不了解Q1和Q2周围的电路。 无论如何,使用OPA313输出的C11并不是一个好主意。 因此,要么删除C11,要么增加R3。

    我猜R22是用于非使用耳机输出的虚拟负载? 我会将电阻提高到100R,甚至将其移除。

    请删除R16!!!

    使用这种廉价的无屏蔽电缆,完全避免嗡嗡声几乎是不可能的。 所以你总是听到嗡嗡声,或多或少。

    看看嗡嗡声是否来自头部设置:将一个短路插头插入"J2",将"R1"和"R3"短路到"S"。 直接在插头处进行短路连接,此处不要使用任何电缆。 您还能听到嗡嗡声吗?

    然后我看到"CIN+"和"CIN-"的问题。 此处的任何不平衡都将降低共模抑制。 您可以通过更大的电容来替换这两个电容以进行测试。 您还能听到嗡嗡声吗?

    顺便说一下,您的上述计划中的"全日空"是什么意思? 什么是"通用"? 是否连接到主电源接地? 它是否提供真正的差分输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且:LED消耗的电流似乎比OPA313多。 这是明智的吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michallick-San:

     

    谢谢您的回复。

     

    >电路仅提供2.3dB增益。 这是否足以具有良好的信噪比?

    我不能直接回答,因为我不知道SNR判断值。

    不过,我已证实,嗡嗡声会随OPA313的增益而增加或减少。

     

    >要进行接地效果测试,请将充电器连接到笔记本电脑,并将其插入关闭的电源板。 如果没有问题,则充电器接地不是问题的一部分。

    我已确认,如果电源板关闭,则听不到嗡嗡声。

     

    >然后打开电源板并再次测试。 区别在于充电器噪音。 尝试将应用的电线移近和从充电器电缆移出。

    我已确认 ,除非将充电器连接到智能手机或笔记本电脑,否则我无法听到嗡嗡声。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    谢谢您的回复。

     

    >我不了解Q1和Q2的电路。

    Q1和Q2是通过麦克风插入电源(J3的S端子)启用电池(J1)的电路。

     

    >无论如何,使用OPA313输出的C11并不是一个好主意。 因此,要么删除C11,要么增加R3。

    C11对于第1季度和第2季度的稳定至关重要。

    所以我增加了R3 (例如100Ω),但它不能减少嗡嗡声噪音。

    重新过账。

    -仅在使用笔记本电脑的交流适配器充电时发出嗡嗡声。

    -根据笔记本电脑的制造商和型号,可能会也可能不会发出嗡嗡声。

    -产生嗡嗡声的笔记本电脑不稳定。 例如,如果您更换电源插座,可能不会发生这种情况。

     

    >我猜R22是用于非使用耳机输出的虚拟负载? 我会将电阻提高到100R,甚至将其移除。

    R22用于检测连接设备(智能手机和笔记本电脑)中的插头。

    带有OPA313的电路不能接受您的建议,因为它们需要被检测为耳机。

     

    >请删除R16!!!

    R16为OPA313电路和连接的设备(智能手机和笔记本电脑)提供了通用接地。

    所以我不能接受你的建议。 (R16不能删除)

     

    >将短路插头推入"J2",使"R1"和"R3"短路到"S"。

    电源不能短路。

    所以我做了以下修改。

    >直接在插头处进行短路连接,此处不要使用任何电缆。 您还能听到嗡嗡声吗?

    很抱歉,我已确认嗡嗡声没有变化。

     

    >顺便说一下,您的上述计划中的"ANA (全日空)"是什么意思? 什么是"通用"? 是否连接到主电源接地? 它是否提供真正的差分输出?

    ANA和GEN是音频分析仪功能。

    全日空是一种分析仪。

    GND是一种发电机。

     

    >是否连接到主电源接地?

    通过查看我提供的示意图,您应该能够理解。

    OPA313的接地为连接到智能手机或笔记本电脑的GND。

    智能手机或笔记本电脑仅在充电时连接至主接地(公共接地)。

     

    >它是否提供真正的差分输出?

    抱歉。

    我无法理解您的问题。

    (我知道我分享的原理图就是答案)

     

    >和:LED消耗的电流似乎比OPA313多。 这是明智的吗?

    连接CTIA插头后,指示灯由U1亮起约1秒钟。

    因此LED不会影响嗡嗡声。

     

    >然后我看到"CIN+"和"CIN-"有问题。 此处的任何不平衡都将降低共模抑制。 您可以通过更大的电容来替换这两个电容以进行测试。 您还能听到嗡嗡声吗?

    我将另行回答。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya,

    因此405.8006万因此我增加了R3 (例如100Ω),但它不能降低嗡嗡声噪音。

    增加R3的建议不仅是为了减少嗡嗡声,而且是为了防止OPA313的不稳定。 OPAMP不希望输出电容负载过高。

    </s>405.8006万

    R22用于检测连接设备(智能手机和笔记本电脑)中的插头。

    带有OPA313的电路不能接受您的建议,因为它们需要被检测为耳机。

    [/引述]

    好的。

    </s>405.8006万

    R16为OPA313电路和连接的设备(智能手机和笔记本电脑)提供了通用接地。

    所以我不能接受你的建议。 (R16不能删除)

    [/引述]

    拆卸时,我的意思是应该用短路来替换它。 此时任何额外的电阻都会破坏整个电路的性能。

    </s>405.8006万

    ANA和GEN是音频分析仪功能。

    全日空是一种分析仪。

    GND是一种发电机。

    [/引述]

    我提出这个问题是因为这些组件,特别是任何额外的布线也会导致嗡嗡声,而不管您的电路是什么。

    那么,只有耳机连接到您的电路,电路连接到笔记本电脑,充电器连接到笔记本电脑时,是否也能听到嗡嗡声? 或者只能在信号链连接了“全日空”和“通用”的情况下听到?

    通过405.8006万通过查看我提供的示意图,您应该能够理解。
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    不,我不理解。 否则我不会问

    什么是"ANA ",什么是"GEN"? 你能展示他们的照片吗?

    连接405.8006万连接CTIA插头后,U1仅会点亮LED约1秒钟。

    这确实是明智的

    Kai

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    答复被推迟。

    抱歉。

     

    >然后我看到"CIN+"和"CIN-"有问题。 此处的任何不平衡都将降低共模抑制。 您可以通过更大的电容来替换这两个电容以进行测试。 您还能听到嗡嗡声吗?

    我将"Cin +"和"Cin-"从0.22uF更改为1uF。

    因此,嗡嗡声明显恶化。

    考虑到HPF截止频率的差异,我认为这是一个合理的结果。

     

    >增加R3的建议不仅是为了减少嗡嗡声,而且是为了防止OPA313的不稳定。 OPAMP不希望输出电容负载过高。

    我将“R3”从0欧姆更改为100欧姆。

    因此,嗡嗡声根本没有改变。

    我认为麦克风放大器(包括CR2032)的电源系统中不会出现嗡嗡声。

     

    >删除我的意思是应该用短路来替换它。 此时任何额外的电阻都会破坏整个电路的性能。

    R16安装0欧姆。

    因此,这相当于短路。

     

    >那么,只有耳机连接到您的电路,连接到笔记本电脑的电路以及连接到笔记本电脑的充电器时,是否也能听到嗡嗡声? 或者只能在信号链连接了“全日空”和“通用”的情况下听到?

    前者。

     

    >什么是"全日空",什么是"通用"? 你能展示他们的照片吗?

    以上回答。

    嗡嗡声与GEN或ANA连接无关。

     

     

    附注

    随着线程圈数的增加,我将重新分享这个问题。

    我想澄清我在这条线的开头所张贴的“2”的原因。

    所以我要请你们帮忙。

    > 2.

    大于22uF和1uF会影响背景噪音。

    >我特别关注频率特性与背景噪音之间的关系被颠倒的事实。

    >我想听听你的意见。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya,

    很抱歉,您的问题很神秘。 如果您运气不好,则问题来自笔记本电脑本身,无法通过任何措施加以解决。 某些笔记本电脑构造错误,接地线不良,连接充电器时总是发出噪音。

    通过我提出的许多问题,我尝试找出噪音来自何处。 如果我的手中只有电路,我肯定会在几分钟内找到原因。

    是否可以断开耳机与电路的连接并进行以下连接?

    您还能听到嗡嗡声吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    谢谢您的回复。

     

    日本将从明天开始长期休假。

    我将在5月9日实施您的建议。

     

    很抱歉,需要时间来回答。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    很抱歉,由于我的假期太长,我迟迟不回复您。

     

    >您还能听到嗡嗡声吗?

    我听不到嗡嗡声。

    但是,尽管波形非常轻微,但仍可确认是否存在嗡嗡声噪音。

    活动表示R1和R3未连接到S
    蓝色正在充电。
    粉色不充电。

     

     e2e.ti.com/.../Output-Active_5F00_Chage.wav

    e2e.ti.com/.../Output-Active_5F00_Non-Chage.wav


    GND静音表示R1和R3连接到S
    蓝色正在充电。
    粉色不充电。

     e2e.ti.com/.../Output--GND-MUTE_5F00_Chage.wav
    e2e.ti.com/.../Output--GND-MUTE_5F00_Non-Chage.wav

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山

    当我通过USB C坞站(和充电器)上的扬声器播放声音时,我无法听到噪音,这种噪音更严重。 我必须使用蓝牙耳塞,它为我带来了数字和隔离优势。 有了这一点,我就可以看出这种差异。

    通过模拟和有限的噪声源隔离,您可以抑制噪声的程度是有限的。  

    降噪*是否可以作为答案?

    *如果信号强度低于特定水平,则抑制(无线电)接收器输出的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michallick-San:

     

    谢谢您的回复。

     

    我知道添加"自动增益控制"或"命令器"可以减少嗡嗡声。

    但是,嗡嗡声级别不是恒定的。

    因此我认为信号处理(包括您的建议)不能完全解决我的问题。

     

    我在本线程中分享OPA313原理图。

    我想讨论如何使OPA313电路成为最佳形式。

     

     

    谢谢!

    S.Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinya,

    因此,能否总结一下,耳机插入电路时,嗡嗡声/噪音是否很高? 能否总结一下,耳机是产生嗡嗡声/噪音的原因,而不是您的电路?

    嗯,CR2032电阻不是很低。 嗡嗡声/噪音可能会耦合到电源电压线中。 您是否可以将C15提高到100µF μ L进行测试? 最好使用铝电解盖。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai-san:

     

    谢谢您的回复。

     

    >因此,能否总结一下,只有将耳机插入电路时,嗡嗡声/噪音才会很高? 能否总结一下,耳机是产生嗡嗡声/噪音的原因,而不是您的电路?

    可能是事实。

    事实上,我没有检查未连接状态,因为我需要记录嗡嗡声。

    但是,在不充电时,嗡嗡声会大大降低。

    毫无疑问,从这一点来看,它取决于连接的设备。

     

    > hm,CR2032电阻不是很低。 嗡嗡声/噪音可能会耦合到电源电压线中。 您是否可以将C15提高到100µF μ L进行测试? 最好使用铝电解盖。

    C15不影响嗡嗡声。

    蓝色为1uF。

    粉红色为470uF。

     

    e2e.ti.com/.../C15_5F00_1uF.wav

    e2e.ti.com/.../C15_5F00_470uF.wav 

    F.Y.I.
    我删除了C15的1uF作为试用版。
    C15似乎不会产生嗡嗡声。

    蓝色为1uF。

    粉红色不是底座。

    e2e.ti.com/.../C15_5F00_1uF.wav

    e2e.ti.com/.../C15_5F00_NoMount.wav

    谢谢!

    S.Suzuki