This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:I ADJ引脚电阻器或低负电压

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6182, THS6132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096783/ths6182-i-adj-pin-resistor-or-low-negative-voltage

部件号:THS6182
主题中讨论的其他部件: THS6132

IADJ引脚-如果我通过~1K电阻器将其连接到GND,该怎么办?

如果我通过~1K电阻器将其连接到(-)150mV该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amishav:

    在为您研究答案之前,我想提出一个澄清问题:

    问:您是否在询问使用您建议的两种方法中的任何一种是否是THS6182在电路中的有效用途?

    问:您是否在问这两种方法对THS6182的性能,稳定性等有何影响?

    问:您是否使用1K电阻器来限制和/或降低器件的偏置电流?

    问:您此次实施的目标是什么?

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下-我们有一种传统设计,如我所描述的那样连接IDJ引脚。 该电路用作高频功率放大器。 我们使用了新的操作模式并遇到了性能问题,主要是:将2个偏置引脚从1更改为0以启用输出。 这导致了一种“超冲”,需要~100us才能放松,使新模式毫无用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amishav:

      IDJ针脚应通过0欧姆电阻器连接至接地,以获得 最大器件偏置电流。 应使用偏置引脚bias-2和bias-1来控制设备的电源模式。  模式之间的过渡时间指定 为约1us。  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不能回答我的问题。

    我可能需要TI的芯片专家的意见:如果(-)150mV通过100K电阻器应用到IADJ引脚上,对THS6182的性能有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amishav:

    我将与我们的设计团队联系,以确认此类电路配置的预期性能。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amishav:

    在我努力了解您的实施可能对THS6182产生的确切性能影响时,您能否分享有关过冲和其他已执行测试的任何其他数据或信息?

    此外,THS6132的现有传统硬件是否已准备好与THS6182配合使用?  我注意到THS6182从逻辑高电平(1)到逻辑低电平(0)的转换时间比THS6132器件长5倍。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我的错误- THS6132不是此问题的一部分,是我打字错误,我已编辑过此帖子。

    2.以下是一个波形显示:a. 绿色- Bias1+Bias2 (用作禁用信号)。b. 紫色-参考信号(QFN - D1IN+的引脚8)。c. 橙色- THS6182的输出;超调非常清晰。

    谢谢!

    艾米沙夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amishav,

    反问:当您通过0欧姆电阻器将IADJ引脚连接到接地时,它是否正常工作?

    此外,根据数据表脚注(4),具体地说,两种模式之间的指定过渡时间是指供应电流需要稳定到最终值的一半的时间,但这并不说明输出信号的设定时间。 输出信号的稳定时间可能随实际电路而变化。 您能否显示示意图?  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amishav:

    感谢您分享波形。  我将再次询问Kai的问题;您是否验证了电路工作情况,如数据表中所述,从IADJ引脚到GND的0欧姆电阻器路径?  您能否分享有关必要操作模式的原理图和/或其他设计详细信息?

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai和Alec,

    我希望找到一个解释并保存0r修改和测试,但似乎我无法逃避此步骤。

    我不确定是否可以在此处共享设计- IP等,因此现在将跳过它。 但是,过冲似乎与反馈或周围电路的其余部分无关。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amishav:

     如果 您 能够用0欧姆短路替换电阻器,那么进行调试将很有帮助。 如果这样可以解决问题,那么我们可以精确地说明原因。 如果这不能解决问题,您可以离线与我们共享设计,以便进一步分析。  

    谢谢!
    Sima