This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1S2384:OPA1S2385

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1S2385, OPA1S2384, OPA2354, TS5A4595, TS5A4594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102893/opa1s2384-opa1s2385

部件号:OPA1S2384
主题中讨论的其他部件:OPA1S2385,, OPA2354TS5A4595TS5A4594

尊敬的团队:

 OPA1S2385能否在 不更换硬件的情况下替换OPA1S2384?  似乎它们只有SC引脚差异。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jianing:

    上一线程描述了包含OPA2354和 TS5A4594或TS5A4595信号开关的多芯片模块的设计。  这些交换机部件号的最后一个数字对应于OPA1S2384/5的部件号的最后一个数字。  如果您查看每台交换机的数据表,则可以确认 TS5A4594为活动高电平, TS5A4595为活动低电平。

    由于内部交换机是这两个部件的唯一区别,因此您可以互换使用设备,而不必使用不同的封装尺寸。  但是请记住,开关控制引脚信号(引脚SC)需要根据您使用的设备而改变。  如果您的现有设计可以在SC引脚处适应逻辑高电平或逻辑低电平,则对于任意信号长度,您的电路可以使用任一器件。

    只要您考虑使用哪种信号来控制交换机,就可以交换设备。

    最佳,

    Alec