This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9052:导轨技术指标中的TLV9052电压输出摆动问题

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9052, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102741/tlv9052-question-for-tlv9052-voltage-output-swing-from-rail-spec

部件号:TLV9052
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

我们的客户想要了解TLV9052的最大电压输出摆幅,它适用于数百欧姆负载,如3.3V电压下100~200欧姆, 但从数据表中,我们只指定了2kohm和10kohm条件,您能否帮助检查在3.3V电压下100~200ohm负载的规格? 此外,TLV9052是否可以支持输出的最大~20mA负载电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对这些情况没有任何保证的限制。

    可以根据图31中的典型值对其进行估计。

    有输出更强的运算放大器。 可提供的最大压降是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacky:

    因为TLV9052的Spice模型是从2019年开始的,所以我将运行TINA-TI模拟。 您能否发布示意图?

    请记住,您显示的数据仅为TLV9052的输出饱和电压。 但是,在输出饱和状态下悬挂时,OPAMP将无法正常工作。 您应该查看"开环电压增益"规范,了解TLV9052线性运行的输出电压范围。 数据表显示,输出电压应保持在离电源轨150mV的位置,以便进行线性操作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacky:  

    正如Kai和Clemens提到的,更多信息将会有所帮助。  

    前面提到的两个关于估计典型输出摆幅的观点都是正确的。  

    如果客户愿意共享原理图+预期输入信号,我总是很乐意运行TINA模拟。  

    最佳,

    雅各布