This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:INA823 NA电流测量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823, INA283, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101456/ina823-ina823-na-current-measurement

部件号:INA823
主题中讨论的其他部件: INA283TINA-TI

您好,我需要使用此电路INA823进行NA电流测量,如果可能,是否可以推荐R1/R2/R3的0-1250nA测量值,精度为1nA-10nA?  

我希望0-1250nA电流转换为输出电压0-2V。 INA823DT能否做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    没有简单的答案。 这取决于您的应用。 请详细介绍您的申请? 电流来自何处? 共模电压是多少。 共模电压是否在信号接地附近进行低压侧测量(推荐)? 或者是高共模电压的高侧测量(不推荐)。 您的信号频率范围是多少?

    在低侧测量中,您应至少使用分流器

    R = 20µV Ω/ 1.2nA ~ 17k

    其中,20µV是INA283的输入偏置电压,1.2nA是输入偏置电流。 否则,输入偏移电压将增加一个高于INA283输入偏置电流的额外误差。 为了使输入偏移电压产生的错误小于INA283输入偏置电流产生的错误,您甚至需要将并联电阻增加到17k以上。

    您的电路能否接受约100k的并联电阻?

    然后,1250nA乘以100k,电压降为125mV。

    您的电路是否可以接受分流器中的此类压降?

    另一种电流测量使用TIA,其中测量电流进入OPAMP的输入,OPAMP起着虚拟接地的作用。 在这种情况下,一个简单的OPAMP就可以实现,并且分流器上不会出现额外的压降。 但您的应用必须允许测量电流流入信号接地(虚拟接地)。

    所以,这里的关键点是:您的具体应用是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    Kai给了你非常详细的答复。 如果您能够与 我们分享有关设计应用程序的信息,这将是一个很好的选择。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    感谢您提出这些问题。 应用是在电容器上应用0-60V电压并测量泄漏电流。 如何确定共模电压?  电压将施加到0-60V之间的电容器上。 我想我将使用低侧测量。 是100k并联电阻似乎正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    您可以使用TIA电路将电流转换为电压。 请参阅随附的示意图。 或者,您可以使用 OPA2328,它具有更好的Vos值,或者在泄漏测量之前执行测量校准。  

    e2e.ti.com/.../Capacitor-Leakage-TIA-516.2022万.TSC

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  会尝试这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    这并不是那么简单。 您可能希望阅读此AppNote:

    e2e.ti.com/.../capacitance_2D00_leakage_2D00_measurement_2D00_to.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 在上述模拟中是如何生成图表的? 我正在使用TINA-TI打开您的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    您有什么电容值? 您最初如何为电容充电? OPAMP电路是否必须承受浪涌电流(第一时刻充电电流)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai, 我正在测试的设备表现得像电容器,因此我不确定其确切的电容。 我也不知道确切的浪涌电流应该是多少。

    Amar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    您可以找到恒定电流源并将电流(dt)瞬时注入到未知电容器中,然后测量dV/dt变化并根据CDV/dt = i计算电容值  

    浪涌电流是瞬时打开60V时的峰值电流,此时电涌将立即通过电容器。 如果逐渐增加施加的电压,则浪涌电流不应过高,并且能够控制或调节。 您可以使用软启动电路在未知电容器上施加电压,或使用电压斜坡电路逐渐为电容器充电。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar,您好!

    您能否展示您的"电容器"的等效电路模型? 或者,您能否提供有关您的申请的任何其他详细信息?

    Kai