请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA858 尊敬的 各位:
我正在试用以模拟 使用TI-TINA的OPA858的TIA行为。 我想问我下面有一些问题:
1.由于OPA858是一种解感应OA,我是否可以 直接使用 GBW(5.5Ghz)的值来使用以下公式估算f-3dB:
![]()
2. 以下TINA示意图的快照。 我想知道系统是否稳定。
谢谢!
乔伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Joey:
稳定运行的最小相位裕度约为45°。 您的电路产生44°的相位余量:

e2e.ti.com/.../joey_5F00_opa858.TSC
您可以通过在OPAMP的+输入处短路1k电阻或并联一个10n电容来改善相位余量:

通过将相位引线电容从750f增加到1p,可以实现进一步的改进:

只有探测器电容更低,才能获得更高的带宽。
Kai