This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当VDD1断电时,AMC1200b输出电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102550/amc1200b-output-voltage-when-vdd1-power-down

部件号:AMC1200B

尊敬的团队:

我有一个关于AMC1200b的简短问题,请帮您解答。 非常感谢。

当VDD1断电,VINP和VINN有信号输入时,VOUTP到VOUTN的输出电压是多少? 请考虑以下两个条件。  

  1. VDD1始终为零,但VDD2具有正确的偏置,并且VINP和VINN上有输入信号
  2. VDD1和VDD2最初具有良好的稳态偏压,然后在VINP和VINN信号存在时移除VDD1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Winnie:

    AMC1200是我们的第一款隔离放大器,没有任何故障保护功能。  因此,要回答您的问题,对于1和2,如果没有VDD1,则隔离屏障上没有通信。  在情况1中,如果VDD1从未通电,则输出不确定。  我怀疑他们可能会假定其默认VCM输出状态,但需要验证。  在情况2中,输出将饱和至FS+或FS-,具体取决于在屏障上传输的最后一位的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    非常感谢您的回复。那么我们是否会有类似的设备"故障安全"?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用AMC1300或AMC1300B。