This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:SE至ADC12D1620QML-SP的差速器前端- Monte Carlo

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, LMH5401, LMH5401-SP, TINA-TI, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094455/lmh5401-sp-se-to-diff-front-end-for-adc12d1620qml-sp---monte-carlo

部件号:LMH5401-SP
主题中讨论的其他部件:LMH5401,OPA2196 TINA-TIBUF802

大家好,

我有兴趣使用LMH5401-SP/ADC12D1620QML评估1620评估板配置确定LMH5401-SP最坏情况相位和幅度不平衡,温度灵敏度和其他参数。  我认为我拥有的模型(即使是非空间LMH5401)在子电路模型中没有蒙特卡罗参数变化。

您能否就如何建模提出任何建议?  我在论坛上看到 它是为OPA2196完成的,但我想知道LMH5401-SP或LMP5401是否有更具体的内容?  我的频率是1GHz或更低,所以我可能不需要输出滤波器。

谢谢!

John Whittaker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

     我正在研究这一点,我相信您可以使用LMH5401 PSpice模型在TI的PSpice或TINA-TI的高级版本中进行蒙特卡罗分析。

    谢谢!
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢您的回复。  所以问题是,我正在使用精密0.1 % 电阻器和1 % 电感器来保持模拟中的低变化。  我需要将R,L和C的整体公差更改为LMH5401的建议公差,然后将单个外部部件公差更改为我正在使用的公差。  这是直截了当的。  但是,如何获得 LMH5401模型组件的公差(超出温度范围)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好!BUF802有一个新型号,其中包括数据表中显示的温度变化。 我的同事刚刚完成了一个模型子电路的工作,在PSPICE示例电路页面上,可以将"MC"指令设置为"1",从而可以针对偏移电压运行Monte Carlo分析。 我们正在尝试确定是否对这些功能有足够的兴趣,以便投入时间为非新零件创建模型。

    我们能够建模的唯一容差参数位于数据表中已有的参数中,您应该能够使用此处列出的容差来确定最差情况下的温度性能。 对于Monte Carlo,典型的偏移电压值应视为1个标准偏差,在最大值规格时截断。  

    这是一个全差动放大器,所以我不认为你会看到完全差动输入的相位不平衡。  

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您所要求的这种功能当然可以在IC设计师级别内部使用流程模型及其变体。 由于ROI较低,将其纳入公共模型可能永远不会发生。 但是,如果您有-SP部件的预算,或许可以通过NDA咨询合同获得一些内部设计师支持来解决您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,我们正在评估备选方案,我会将其传递给大家,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,谢谢您,BUF802型号是否已准备好发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

     我相信有温度变化的模型仍在BUF802的工作中。  

     团队中的另一位工程师最近通过手动插入 设备数据表中指定的漂移值,处理了简化的温度变化和组件容差的最坏情况。 我还将请他就这一问题发表评论。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    您能否显示示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我将就如何在最坏情况下考虑温度相关组件提供意见。  这将使用设备温度范围的极限值。

    请允许我简短地写下这些信息并与我们联系。

    如果您有一个图解,我也希望您能分享。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,我们发布了温度变化的BUF802 TINA-TI型号。 将来, 将使用内部"温度控制电压源"将现有温度更新为电压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好!

     感谢您的更新!  

    John,  

     Sean带有Temp引脚的TINA-TI模型和模拟示例可在设计工具和模拟文件夹下的器件产品文件夹中找到: https://www.ti.com/product/BUF802#design-tools-simulation。  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai目前我正在使用LMH5401-SP和ADC12DS1620评估板中的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima太棒了,非常感谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    请参阅随附的PowerPoint作为初始指南,了解如何使用TI模型进行最坏情况和Monte Carlo分析。  目前还没有改变内部运算放大 器容差的方法,也没有计划开发这样做的方法。  但是,此PowerPoint应有助于探讨温度影响以及对Vos和IB产生温度影响的最坏情况,这会导致设计中的DC偏移。  您可以将本指南用作实施要附加到现有模型的行为的起点。   

    e2e.ti.com/.../Monte-Carlo-_2600_-Worst-Case-Analysis.pptx

    最佳,

    Alec