This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA213的差分和共模输入阻抗

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102476/ina213-the-differential-and-common-mode-input-impedance-of-ina213

部件号:INA213

尊敬的先生:

您能否帮助您评论INA213BIDCKR的差分和共模输入阻抗?

感谢您的大力支持!

此致,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    下面是一个简化的方框图,用于说明此主题的相关电阻器。

    两个输入引脚中的共模输入阻抗相当于R1+R2;差分输入阻抗有效地是Rdiff,即两个输入引脚之间的电阻。

    数据表讨论了共模阻抗,其值可从以下两种曲线中任一种的斜率推断:

    差分阻抗在数据表中没有详细说明,但它大约为2.5Kohm。

    此致,Guang