This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:在极高电压下低侧电流敏感

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099552/ina210-low-side-current-sensiing-at-very-high-voltage

部件号:INA210
主题中讨论的其他部分: INA181

我正在设计一种太阳能光电管上的电流感应应用。 线路电压将约为1500V DC。 因为我们计划测量低压侧的电流

1.电流感应放大器是否可以直接连接到分流器?

2.我是否应考虑任何其他设计限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1,下图演示了如何连接INA以进行低侧电流感应。 下图仅显示如何将Rsun/Rsense连接到INA。

    2,我需要更多地了解应用程序,以便了解重要的方面,但在大多数情况下,准确性会带来最大的限制。 由于您正在感测低压侧,确保共模电压不低于INA210的最小VCM非常重要。

    如果您有任何其他问题,请回复

    此致,

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 我正在尝试测量太阳能发电厂的电流,并观察1500V的线路电压,同时观察0.5 % 全刻度的精密水平。 由于我的线路电压为1500V,这是非常高的电压,我是否可以按照推荐的方式跟踪电路,或者我是否应该添加任何附加电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinivas,

    如果分流器的接地连接断开,请小心,1500V将到达您的电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如图所示,您可以执行低侧传感,但正如Kai所述,您将遇到与低侧传感相关的所有问题。 下面是一个介绍高侧与低侧感应的链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/system-trade-offs-for-high-and-low-side-current-measurements 

    就准确度而言,有一系列因素会影响准确度。 我在电流感应放大器的产品页面上附上了一个工具的屏幕截图,该工具将计算每个特定器件的错误百分比。

    上图是通过向下滚动INA181产品页面找到的INA181错误分析。 使用TI存储电流感应放大器参数搜索,您可以找到所需的器件,并在其产品页上使用错误分析帮助设计您的规格。

    我还被告知有特殊的隔离放大器可以处理1500V的AMC设备。 https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    此致,

    Castrense