This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:输入信号上的耦合噪声

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100554/lm2903b-q1-coupled-noise-on-the-input-signal

部件号:LM2903B-Q1

尊敬的团队:

当我们设备的输入引脚接收100kHz高频信号时,引脚5参考引脚是否会耦合为干扰? 如下图所示,紫色为引脚6,黄色为引脚5。

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sherry:

    是的。 输入可以耦合。 输入之间的差分电容可将高频和快速边缘连接到输入之间,特别是当源阻抗高(>10Kohm)且交流输入振幅较大时。

    输入之间的电容约为1pF,任何平行轨迹都可以增加几pF。 因此,想象一下输入引脚之间的电容器为1-2pF。 这很容易模拟。

    这就是为什么建议绕过参考电压以放大这些"吹通"瞬变的原因。

    此外,一些参考电压是从电源电压的分压器中导出的。 如果电源上有噪音,如果分流器输出上没有旁路电容器,则会将其注入输入(通过除法比衰减)。

    因此,"固定"是将旁路电容器(1nF至1uF)直接放置在直流参考输入上,具体取决于电源电阻。 一个警告是,如果参考输入也是滞后点(正输入),则不建议直接在输入上使用电容器,因为它会导致滞后问题。

    我们是否有一个示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利酒

    我们尚未看到对您的初始帖子的新回复,因此我们假设Paul已经回答了您的问题,因此我将结束讨论。

    再次感谢您对本论坛的支持。

    卡盘