This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:最大内部偏移电压(Vos)

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102425/tlv7021-maximum-internal-offset-voltage-vos

部件号:TLV7021

大家好,

您能否就以下客户问题给我评论?

问题1. 最大内部偏移电压为16mV (由VIO导出),最大值=+/-8mV是否正确?

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ±8 mV的偏移意味着即使IN+低于–中的8 mV,比较器也可能输出高电平,或者即使IN+高于–中的8 mV,也可能输出低电平。 这两种情况不会同时发生,也不会发生在同一芯片上。

    请注意,滞后通常大于偏移量。 在最坏的情况下,您需要8 mV + 14 mV = 22 mV的差值来切换输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-san

    感谢您在E2E上发布信息。  VIO范围确实为+/-8mV, 而Clemens对如何解释VIO的总结是正确的。  同样,Clemens提到此设备包括内部滞后。  这意味着输入信号必须同时克服偏移和滞后,然后输出才能改变状态。  对于TLV7021,滞后可达14mV。  滞后是指从低到高以及从高到低的阈值之间的差值。  因此,对于14mV的滞后水平,这意味着上升边缘和下降边缘需要额外的7mV才能使输出转换。  对于8mV的最坏情况偏移,低到高转换需要额外的7mV (最大滞后规格除以2)。  同样,对于从高到低的转换,对于-8mV的最坏情况偏移,可能需要额外的-7mV。  因此TLV7021的最大输入要求实际上是+/-15mV。

    克莱门斯

    再次感谢您对本论坛的持续出色支持。

    卡盘