This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用LM7321QMF/NOPB代替LM7321MFE/NOPB

Guru**** 2521750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102443/using-lm7321qmf-nopb-instead-of-lm7321mfe-nopb

部件号:LM7321

大家好

我正在使用 LM7321MFE/NOPB。    请问我是否可以使用LM7321QMF/NOPB 代替LM7321MFE/NOPB?

此致

Ayyaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ayyaz,

    是的,LM7321QMF/NOPB 与 LM7321MFE/NOPB相同,但它(Q)具有汽车资质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的行为是否相似? 我正在使用LM7321MFE/NOPB。   我想将其替换为LM7321QMF/NOPB,因为它仅可用。 有何区别? 它是否符合汽车标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyaz,

    是的,它的行为相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/qualification-summary-faqs.html

    符合AEC-Q100标准的汽车产品与商业产品有何不同?

    Q100产品根据温度等级进行认证。 Q100产品的应力在每个等级的可靠性前后应力的室温和高温条件下进行前后测试。 该商用产品仅在室温可靠性后应力下进行测试。