This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:差分逻辑电压

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LF398-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102074/lf398-n-differential-logic-voltage

部件号:LF398-N

您好,

我计划使用 LF398-N采样和保持放大器,它具有以下逻辑电平的微控制器。

 在LF398-N的数据表中,它的差分逻辑阈值是0.8 最小1.4 典型值和2.4 最大值

阀值是否在引脚8和引脚7之间存在差异? 在这种情况下,它是否与我的MCU兼容,或者我是否需要某种电平转换?

提前非常感谢。

巴西

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,引脚7必须连接到逻辑接地,引脚8是相对该引脚进行测量的。

    µA泄漏电流最大为10 μ A,因此实际VOH将接近VDD。 我猜您的VDD高于2.4 V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amr,您好!

    请参阅Clemens对LF398-N逻辑输入和参考电平的回应。

    关于您的问题:"在这种情况下,它是否与我的MCU兼容,或者我是否需要某种级别转换?"  LF398-N数据表第7节" 参数测量信息"提供了有关(第7.1 节) TTL和CMOS 3 V≤VLOGIC (高态)≤7 V,(第7.2 节) CMOS 7 V≤VLOGIC (高态)≤15 V和(第7.3 节)运算放大器驱动的采样/保持阈值的信息。 7.1 部分似乎适用于您的微控制器应用。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在部分7.1 中,其写入阈值= 1.4V  

    我的逻辑参考电压为3.3V且引脚7连接至GND,这是否意味着在1.4V时,信号将出现在输出端,而信号将保持在其下方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,逻辑参考电压为3.3V,引脚7连接到接地。

    我的MCU VOH最小值为2.4V,我认为这足以驱动 LF398-N采样,但我的VOL最大值为1.3V,因此如果 LF398-N采样的起始值为1.4V,那么它不会非常接近我的MCU的VOL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该VOL使用20 mA的负载电流进行测量。 实际负载电流最大为10 µA,因此实际VOL将为最大0.0.0065万 V