您好,
我计划使用 LF398-N采样和保持放大器,它具有以下逻辑电平的微控制器。
在LF398-N的数据表中,它的差分逻辑阈值是0.8 最小1.4 典型值和2.4 最大值
阀值是否在引脚8和引脚7之间存在差异? 在这种情况下,它是否与我的MCU兼容,或者我是否需要某种电平转换?
提前非常感谢。
巴西
AMR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Amr,您好!
请参阅Clemens对LF398-N逻辑输入和参考电平的回应。
关于您的问题:"在这种情况下,它是否与我的MCU兼容,或者我是否需要某种级别转换?" LF398-N数据表第7节" 参数测量信息"提供了有关(第7.1 节) TTL和CMOS 3 V≤VLOGIC (高态)≤7 V,(第7.2 节) CMOS 7 V≤VLOGIC (高态)≤15 V和(第7.3 节)运算放大器驱动的采样/保持阈值的信息。 7.1 部分似乎适用于您的微控制器应用。
此致,Thomas
精密放大器应用工程