This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171-Q1:我需要TLV171-Q1的TP和TT值。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101522/tlv171-q1-i-need-tp-and-tt-value-of-tlv171-q1

部件号:TLV171-Q1

我正在查看 TLV171QDBVRQ1。

我对这些IC有一些疑问。

1.在数据表中,未给出TP和TT时间。

  计算传播时间时,我将使用 TP和TT进行计算。

  那么,我能知道这些值吗?

  比较另一个和门数据表,有tp和TT值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备不指定传播延迟,因为它既不是和门,也不是比较器。

    您的应用是什么? 请指定您的输入信号是模拟信号还是数字信号,您要对它们执行什么操作,以及您需要什么电压和速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想计算PWM输出的总延迟时间。

    我们使用AND和OR门将PWM信号从CPU输出到门驱动IC。

    为什么没有指定传播延迟?
    从输入到输出,存在信号传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是一个模拟放大器;它不是为数字PWM信号而设计的。

    请显示示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Suk:

    您能否发布示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suk

    您询问的设备是运算放大器,而不是比较器。 此外,此器件包含背对背输入二极管,不建议用作比较器。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,

    我希望分享这个原理图,但原理图是保密的。

    我还有另一个问题。

    我可以将这些IC用于信号缓冲器吗?

    当参考信号输入时,我们将此IC用于输入信号缓冲器以输出参考信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉, 我希望分享原理图,但原理图是保密的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,此设备可用作模拟信号的缓冲器。