This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:CMPREF输入PIN

Guru**** 2693865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101921/ina381-cmpref-input-pin

部件号:INA381

您好,

在我们客户的系统中,电压在Vs之前施加到CMPREF。
建议不要参考绝对最大额定值来执行其功率顺序,但实际上测试结果显示其工作正常。

Q1) CMPREF是否内置ESD保护二极管?
问题2)" 7.1 绝对最大额定值"中的注释指出"(3)如果接线端的电流限制为5 mA,输入电压可能会超过显示的电压,而不会对设备造成损坏。"
这是否也适用于CMPREF?

我认为客户的CMPREF几乎没有电流,所以不会中断。

此致,

宏志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,您好!

    CMPREF至Vs之间没有ESD二极管。

    5mA规格适用于所有引脚。 但是,这可能不是问题,因为几乎没有电流流入CMPREF引脚。

    此致,Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    感谢您的回答。

    此致,

    宏志