This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3.2401万:ALC相关问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101935/lmh32401-questions-about-alc

部件号:LMH3.2401万

你好  

我想了解图6-9低侧频率响应与ALC和7.4 之间的关系。1 IDC回路具有100Hz的高通切断频率。

如何理解这两个部分。

BRS,

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一个问题

    ALC环路,为什么IDC环路具有高通断频率。  

    我的理解是,它需要低通切断频率来取消环境光效应,因为环境光产生直流电流通过APD。

    BRS,

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao您好!

      正确。 器件内部的环境光消除电路可用于代替光电二极管和放大器之间的交流耦合或通过引导。 如果启用,频率响应将显示高通滤波器,其频率切断将取决于内部增益设置(2kOhm或20kOhm)。 低于截止值的任何频率都将大幅降低 ,或者输出中不存在。  

     此 简短博客介绍交流耦合和高通滤波。 下图来自此 站点。  

      

      重要说明: 直流/环境光消除功能仅在光电二极管吸入电流时工作,如数据表中的7.1 和7.3 2部分所述。

    谢谢!

    Sima