This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA237, INA236, INA238, INA228, INA229, INA121, INA2191, INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102030/ina190-ina190

部件号:INA190
主题中讨论的其他部分: INA237, INA236, INA238, INA228, INA229, INA121, INA191, INA2191

大家好,我们计划在我们的项目中使用INA190来测量活动模式和睡眠模式下的系统电流。

以下是一些详细信息:

答 INA190将用于单向高端配置

B. 我们要在睡眠模式下测量100uA的电流,在活动模式下测量300mA左右,电源电压约为3.3VDC

C. INA190具有非常低的输入偏置电流,因此不应影响我们的电流测量值,因为它低于最小阈值

D. INA190的偏移电压约为15uV,这意味着跨分流器的最小电流感应必须为1.5mV,偏移误差才为1 % ?

我做过各种计算,似乎很难使用单分流器和单个INA来准确测量100uA~300mA范围内的电流,而不会对负载电压,功率耗散和准确度(%)造成太大影响。

TI是否有任何INAS或解决方案更适合上述使用场景?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adnan,

    是的,这很难,因为您需要一个系数为300mA / 100µA = 3000的范围。

    100mR的分流将导致300mA时电压下降30mV。 这将低于3.3V的1 %。 在100µA º C时,压降将为10µV º C。 您可以在软件中调整INA190的偏移电压错误,前提是n ü µC正在读取INA190。 您甚至可以在软件中调整偏移电压漂移。

    或者,您可以进行低侧测量,并使用最大输入偏移电压低于15µV Ω 的斩波器运算放大器:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p2max=0.002 ;0.01 &sort=p2max; asc.

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Adnan,

    我正在研究这一问题,不久将作出答复。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Adnan,

    是的,Kai是正确的,您需要的动态范围超出INA190的能力范围。 INA190动态范围的基本计算是Vout最大值/Vout最小值= 4.95V/10mV = 495 < 3000。

    可用的选项包括:

    1.使用输入阻抗相对较高的电流/功率监视器(例如INA229,INA228,INA238,INA237,INA237,INA228,INA238,INA237,INA237,INA229,INA228,INA INA236)。 Vos_max = 1uV。 要达到3000:1的动态范围,最小分流电压(100uA时)为Vsh_max/3000 = 163.84mV/3000 = 54.6uV。 但是,这会产生一个1.83 % 错误,仅来自偏移。 增益误差可能导致最大0.05 %。 这可能会也可能不会超过所需的最大系统错误。 这些设备具有NA范围内的输入偏置电流。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/power-current-monitors/products.html#sort=p766max;asc

    2.使用仪表放大器(例如INA121)。 使用仪表放大器(通常是非常高的输入阻抗)的通常平衡点是它们需要更大的电源电压和/或双极性电源电压才能在高压总线轨上工作。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p766max=25;35

    3.使用离散运算放大器解决方案,这显然需要更多无源元件和扩展电源电压范围,以适应在高压总线轨上的测量。

    4.使用两个INA190并在它们之间划分动态范围。 您甚至可以考虑使用INA2191 (双通道INA191)。 需要考虑的一件有趣的事情是,这些设备的输出可以直接绑定在一起,因为它们可以通过使能引脚启用/禁用,这就使得GO高阻抗。 这允许您使用两个放大器驱动一个ADC通道。 唯一需要了解的是如何知道何时禁用一个,同时启用另一个。  

    最佳,

    彼得