This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:TI的PSpice

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100651/opa380-pspice-for-ti

部件号:OPA380
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

我正在尝试在TI的PSpice中运行OPA380的模拟。 我从TI网站下载了OPA380 SPICE模型(OPA380 PSpice模型(修订版 B)。 SPICE模型还附带了一个PSpice项目,所以我打开了该项目并尝试运行AC模拟。 我没有修改项目或文件中的任何内容。 我收到以下错误:  

$
错误(ORPSIM):子电路中的命令无效
---美元
错误(ORPSIM):在.SUBCKT中缺少.ends

lib文件在子电路的末尾有".ends"。 不确定如何继续。

我知道PSpice正在正常工作,因为我已经顺利完成了这些教程。

感谢您的帮助,

Scott Bates

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    我确认了运行常用AC模拟配置文件时出现在TI的PSPICE对话框中的两个错误。  但是,我的模拟能够在短时间内运行,因此产生了结果。

    只是为了协调我对问题的理解,您是否能够获得仿真输出?  您能否分享输出的屏幕截图,以便我确认我们正在查看相同的行为?   

    请再次运行SCHEMATIC1-AC模拟配置文件,如果可以,请附加结果的屏幕截图。  某些PSPICE错误对模拟有效性不是'任务关键',尤其是当错误可能不正确时(文件中确实存在.ends)。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    感谢您查看此内容。 照射行程似乎已中止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    感谢您共享屏幕截图;我们似乎能够看到相同的内容。  我正在深入了解该模型到底发生了什么问题。  我确实尝试创建了一个新的模拟,结果出现了类似的错误。  我想可能有以下两种情况:

    A)将真实的,观察到的正确模型与模拟轮廓使用的'模型'链接的问题

    B)如何在PSPICE中设置OPA380模型的问题;使用TINA-TI I可以获得正确的结果,而不会出现问题。  

    如果您需要尽快获得数据和曲线,或者能够负担得起使用TINA-TI来描述器件的特性,我建议在缩小潜在原因的同时尝试使用TINA-TI。

    感谢您的耐心Scott。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    在与我的团队讨论了问题的潜在根本原因之后,我们的结论是推荐TINA-TI模型用于评估OPA380。  PSPICE模型相当陈旧,与TI的PSPICE不搭配。  我确实发现成功地替换了OPA380模型文件(.lib)中的最后一行;但是,这仅适用于使用Capture模拟软件的完全许可版本的PSPICE。  如果您想尝试此操作,您可以将'.ends'替换为'.ends OPA380',这样可以充分优化模型以 运行模拟配置文件。

    但是,您和查看此帖子的其他各方的一般建议是使用TINA-TI模型。  此路径可消除 部分修改导出文件集中的一个文件的潜在问题,而PSPICE有时会显示出对该文件的蔑视。

    最佳,

    Alec