This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:系统电压压力测试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101776/ina181-q1-system-voltage-pressure-test

部件号:INA181-Q1
主题中讨论的其他部分: INA181

您好,专家,

我的客户在其OBC项目中使用INA181-Q1。 INA181-Q1置于OBC的辅助侧。 您可以在下面找到系统方框图。  

在客户的使用案例中,他们将在板组装后对底盘执行1500V交流电压压力测试。 详细步骤如下所述。

  1. Y形盖位于HV_GND和底盘之间
  2. Vhv_bat对HV_GND短路
  3. 在Vhv_bat和机箱之间增加1500V交流。  

INA181-Q1是否适合此用例? INA181-Q1是否存在任何风险?

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    我正在研究这一问题,不久将作出答复。

    最佳,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    可能存在风险,但根据原理图很难推断出来,因为它取决于INA181的GND引脚连接到什么以及系统中的寄生路径。 只要INA181的输入共模电压(相对于INA181_GND引脚的VCM)保持在绝对最大额定值(-0.3V < VCM < 28V)范围内,设备就不会受到损坏。 在测试过程中,工程师可能只需使用高压差分探头测量VCM (V_IN+至V_GND,尽可能靠近针脚)。

    此致,

    彼得