This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:ESD问题

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101905/opa2170-esd-question

部件号:OPA2170

您好,

由于来自客户电路的OPA2170被ESD损坏, 导致PIN6对地短路。 客户希望重现此故障。

是否有任何实际的实验方法来测试其电路? 例如,函数发生器在测试点上施加特定的电平峰值。

谢谢你。

巴西,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    ESD是一个高电压问题,不能简单地使用标准功能发生器进行测试。 但你最终可以租一把ESD枪吗?

    您是否需要任何支持来加强针对ESD的OPA2170?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    Kai是对的。 标准函数生成器可能不工作。 OPA2170的ESD等级基于  其在人体模型(HBM),ANSI/ESDA/JEDEC JS-001和 电荷器件模型(CDM)以及JEDEC规范JESD22-C101中的定义。

    这些JEDEC规格应指定如何测试我们的设备。 但是,对于一个更加复杂的电路,系统中可能有许多其他设备添加新的变量。 这就是JEDEC倾向于专注于特定于设备的测试的原因。

    我想更好地了解客户为什么要重新创建此故障(如果他们已经知道它是由ESD造成的)?  

    此致,  

    Robert Clifton