This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7022:TLV7022上的浮动电源板

Guru**** 2506685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102138/tlv7022-floating-power-pad-on-tlv7022

部件号:TLV7022

您好,

我的客户正在计划使用  TLV7022的通信模块的低电流实施用例。 请问 ,如果TLV7022中心热垫浮动(无印刷电路板焊接印迹)而没有连接印刷电路板上的任何组件,是否会产生任何不利影响?

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果温度没有问题,并且您不关心机械完整性,则无需焊接衬垫。 请参阅 [FAQ]在哪里连接逻辑QFN设备的散热垫?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christina:

    它们可以浮动,但我们仍然建议将其固定在V形(针脚4)上,以防止噪音喷射。

    请注意,散热垫会增加安装的物理强度。 如果不提供热印刷电路板垫,则封装只能由极小的导联垫固定,可能无法正确焊接(热垫有助于焊接时使封装"居中")。

    他们应与PCB装配专家讨论此问题。 这可能会导致装配体问题。

    TI建议使用散热垫,并将其直接绑定到插针4上。