This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:SPICE模型的问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102108/tlv9002-issue-with-spice-model

部件号:TLV9002

您好,

在器件的SPICE模型(文件TLV9002S.cir)中,第261行似乎存在问题: R1 N4 out 1M  =>节点N4未连接(子电路CNTL_0)

正确的节点应该是什么?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ludovic:  

    欢迎参加E2E论坛。

    我们目前正在对GPAMPS中的一些关机模式进行重新设计,包括TLV9002S型号。 目前,我们的大多数关机模式将返回与您遇到的节点错误类似的节点错误。  

    在完成netlist修补程序之前,我们建议用户实施该模型的非关闭变量以模拟活动性能。 可通过TLV900x数据表和应用手册: 设计具有断路功能的TLV90xxS运算放大器来估计停机行为  

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    最佳,

    雅各布