This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541-Q1:共模中的最大电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541-Q1, THS4531, TINA-TI, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100143/ths4541-q1-max-vin-common-mode

部件号:THS4541-Q1
主题中讨论的其他部件: THS4531, TINA-TI, THS4531A

您好,

THS4541-Q1数据表显示:输入共模vs -1.2V

Vs=3.3V,因此我预计Vin_cm最大值为2.1V

我用类似的部件号THS4531模拟了它,输入共模为2.5V,峰值为3.5V (比Vs多) ,似乎工作正常。 您知道最大输入共模是什么吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我计算了引脚上的真实共模,电压为2.075V,非常接近极限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入CM限值我认为已经过测试,数据表中已报告,但该电压是源信号和CM环路效应的组合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clement,

     您是否能够解决您的问题?  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima:

    是的,但Vim的电压为2.075V,接近3V3 VCC的极限,我不太熟悉全差动运算放大器。 我有2.5V的V输入信号共模和1.65V的输出共模,RF=rg,所以VICM=2.075V。

    我希望有更多的利润,如果我理解正确,我需要降低 Vin或Vout中的共模电压,还是降低DE增益? 我为3V3提供运算放大器,我也可以以5V的电压提供,以便在Vim中有更多的裕度,但我担心通电会中断运算放大器馈入的ADC,因为它是最大3V3输入

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clement,

     对于THS4531,余量略大100mV。 您是否可以共享TINA-TI原理图文件? 您是否要将输入连接到交流电源,并依赖于将整体共模设置为ADC? ADC的输入共模/参考电压是多少?  

     正确,您需要减少任一参数。 您可以为放大器提供5V电源,并且为了保护ADC的输入,您可以在放大器的输出端将肖特基二极管添加到ADC的导轨上。

     此处  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima:

    我已经在ADC输入上添加了一个肖特基二极管,就像在视频中一样。 最大电压ADC为3V3。

    我觉得可以。 而且频率很低(<50Hz),也许这个运算放大器 对我的工作来说有点太贵了(我需要一个自动放大器,所以我要使用

    THS4541-Q1)

    SIU没有二极管和输出滤波器:

    e2e.ti.com/.../5432.THS4531.TSC</s>4531.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clement,

     如果您使用THS4531 (随附TINA-TI文件),我会尝试以下类似方法。 我还建议迁移至THS4531A以获得更好的直流性能。  

     如果您需要汽车合格设备,那么这是正确的,THS4541-Q1将是下一个设备选择。

     此外,这里还有 一个关于全差动放大器(FDA)的精密视频系列。 它详细介绍了输入/输出限制,共模和稳定性。  

    e2e.ti.com/.../3426.THS4531A.TSC</s>4531

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima:

    谢谢,我很惊讶您能串联使用电容器来实现如此低频? 它在路径中添加了巨大的阻抗,并且增益 已修改?

    还有一些不清楚的地方,在所有的应用注释中,我看到rg和RF值只有几百欧姆,为什么不使用几千欧姆?

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clement,

     没错,这些频率非常低。 如上面电路中所设置的那样,是的,您将看到非常高的阻抗,但在直流电压下,并且略高于(10-15英寸Hz)。 电容器开始看起来像一个短的,逐渐高于这些频率。 一般而言,它是一个严格的切断。  

     正确,高速区域的一般趋势是使用较低的电阻值。 这是因为与放大器的输入内部电容相互作用可能会导致稳定性问题,也是因为高输入偏置电流会为直流耦合输出产生不理想的明显偏移。 另一个因素是热噪声因值电阻器更大而增加,但您确实可以获得较低功耗的优势。  

    谢谢!

    Sima