This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3404:是否允许负输入电压?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101212/tlv3404-are-negative-input-voltages-allowed

部件号:TLV3404
在“线程:LM7705”中讨论的其它部件

团队,

我的客户希望在 新设计中使用TLV3404IPWR。 设备在Vcc=12V,GND = 0V的情况下供电。 IN+固定在3V。

In -可暴露在瞬态条件下, 并在几毫秒内达到-17V。

问题

  • 是否允许负输入电压?
  • 单端电源电压是否限制输入范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在绝对最大额定值中指定。 禁止输入电压低于GND或高于VCC + 5 V的电压,否则可能会损坏设备。

    输入端应通过二极管夹紧至GND。 如果可能,插入串联电阻器以限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franziskus:

    数据表中还有另一个打字错误。 由于允许共模输入电压低于负电源电压0.1V,因此绝对最大额定值禁止任何负运行输入电压。 我想这是一个打字错误。

    如果通过ESD电池(数据表中未提及)保护输入免受负向输入电压的影响, 然后,通常允许负输入电压高达-0.3V,当输入电压进一步变为负值时,进入ESD电池的电流必须限制在10mA以下。 因此,我认为不允许使用直接-17V电压。 在任何情况下,您都需要在输入端添加一个限流电阻器,以将进入比较器的电流限制在10mA以下。

    另一个问题是锁定或闩锁。 这是一个字符,如果超过共模输入电压范围(即使只是短暂超出),比较器将无法再正常工作。 只有完全断电才能使比较器摆脱这种锁定。 为避免这种情况,必须采取任何措施防止输入低于地面超过0.3V或更好的0.1V。 您可以借助电流受限的肖特基二极管钳位器,然后使用分压器来实现此目的,如此处所示(请参阅图2-7):

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 b)

    您还可以通过较小的负电压为比较器的负电源电压引脚供电,例如借助LM7705。 您甚至可以同时使用这两种方法。

    另一个避免负向运行输入电压的巧妙方法是将二极管钳夹与下拉式组合,如下所示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您为 Franziskus提供详细的解释和解决方案。 我还认为这是另一个打字错误。

    Franziskus,

    感谢您的提问,我相信Kai和Clemens的回答能回答您的问题。

    如果不是,请发布跟进。 我们将确保此打字错误也得到解决。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复非常有帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Franziskus:

    我很高兴 Kai 解决了您的问题。 我将关闭此帖子。 如有任何其他问题,请随时创建新线程。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束