This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6724:LMH6724MA

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6715, LMH6724, LMH6723, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099252/lmh6724-lmh6724ma

部件号:LMH6724
主题中讨论的其他部件:LMH6715LMH6723TINA-TI

您好! 此APD (TIA)以前与一台CLC5602IM一起工作。 正如交叉链接表所示,备用部件将是LMH6724 (LMH6715)。 结果看起来与以前的结果不一样。 下降边缘上有一些隆起和峰变形的形状。 如果看起来像响了一点,则看起来像过度挥杆。 未设置C12旁边的未给出值(未使用)。 IC3B几乎没有增益(约5),第二个增益低于约40。 这里的问题是这个小电路必须适合的极宽的动态范围。 那么,下降边缘通过将R8增加到50R或75R看起来更好。 可能是100或200。 但是,要获得约40 R15的电阻,必须设置为小于10k欧姆,才能再次满足略低于40的增益。某些钳位二极管将对最强的输入电平有用,以限制它们。 但我们正在处理5ns上升时间脉冲和100ns或更小的脉冲宽度。 因此夹紧二极管必须快速... :-)。 显然,使用类似MPZ1005类型的铁粒可存档的信号功率比使用10欧姆时略高... 另一个前置放大器似乎对放大信号很有用,使旧电平恢复到其原始值(使用CLC5602IM)。 在这里使用视频放大器可能对TIA没有帮助,比如APD信号的预放大... 即使是一个阶段,也只能在10或更少增益的情况下使用。 欢迎提出任何想法。 此致,Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas,从CLC5602开始,这只是一个双CFA运算放大器,在输出电流级中具有大量增益。 该零件有许多替代件,但没有SIM文件,没有太多可做的事情。 任何可能的预期电路TINA文件。 此外,上图显示了一些RC元素返回到输入,但没有值? LMH6723看起来很合理-看起来速度要快很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../thomas_5F00_lmh6723.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,非常感谢,是的,就是这样。 差不多。 如果C2和R3能够充分利用该电路,我不敢肯定。 但我会尝试一下。 电压固定为+/-5V。 但我会告诉你这里的调整,以便以这种方式重新获得APD响应。 我正在使用Hamamatsu光电二极管,其电压约为150V,并且在接地的脚点处有1k的电阻器,用于恢复信号... 但是谢谢-让我尝试一下...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我没有TINA工具,在工具中使用Spice或LTSPICE XVII或Altium Designer bult。 几乎一样... (接近)。 无法对此进行赌博,对于我的TINA的"演示"版本,此*。TSC似乎太大。 如果我启动SIM,这里给了我一个错误。 但是,目前看起来还不错。 APD二极管的输入电平为1k至GND。 使用100nF可在日光(阳光)问题下使用直流阻隔。 我可以处理暗电流,但阳光(我们都知道)会大大降低灵敏度... 感谢您的工作...谢谢,Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    不是TINA,而是TINA-TI:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    TINA-TI是免费的

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    如果您需要有关TINA-TI启动和运行的帮助,请告诉我。  TI拥有在TINA-TI电路上设置和运行模拟的现有资源。  我也可以提供帮助。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,是的,获得了TINA-TI版本。 设置正常。 没有问题。 在接下来的几天内尝试使用它。 试着找出这个方案对我的接收者来说有多好,以查看最佳收益(好的,更好的性能)。 尽量从我的APD中获得最大值。 可能会增加额外的阶段,因此前置放大器。主放大器和带信号减整器的后放大器在这里很适合恢复所需的接收信号。 如果我需要更多支持,请回来。 感谢您的支持。 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    听起来不错。

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,您有这方面的经验吗? 1)添加另一个前置放大器以提高灵敏度是否有意义? 2)您认为增益为106dB左右的是什么? 为避免振铃或摆动,我可能不会将R1 R4的值更改为更高。 在这里,几个100欧姆至1-2千欧应该可以正常工作? C2 R3的真正优势是什么? 日志放大器。 集成将有助于延迟和集成,但速度是这里的目标。 同时还能获得理想的工作点,以获得最低和最强的信号。 BAV99和类似限制器通常不够快,因此我会寻找超快限制器,以避免以下阶段的饱和。 所以我的第一个尝试是现在添加一个额外的前置放大器,然后我将检查正确的值...谢谢,Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    HMM,C2和R3是此放大器将其转换为TIA (互阻抗放大器)的关键。

    我花了很多时间来优化检测器电容1pF的电路。 更改C2和/或R3位,您将看到电路性能如何下降。

    您的探测器电容是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,明白了。 干得不错。 0.5A/W S M=1;识别号100µA VBR:150-200V。 暗电流ID:1-10nA;切断频率fc RL=50R:120MHz;终端电容CT:40pF. x (过量噪声图800nm:0.3 ;增益M @ 800nm:60。 没有休息…… 二极管是Si APD... 我将更新您的*。TSC文件并添加更多给定项目,以在本周末完成电路,如果我有时间,也许明天... Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,我的电路已经准备好了。 我想上传我的TSC,但还不知道如何上传。 尝试插入,但这将出现在此文本消息中,而不是作为附件文件。 尝试先看看这将如何工作。 这解决了我的问题-所以我可以很快关闭此请求,我们可以发送(写)直接PN或电子邮件? 嗯,我住在德国汉堡附近,Kai似乎也是一个德国名字... 无论如何模拟,APD将获得更多的电流脉冲(或电压脉冲通过1k电阻器连接到GND并通过几个nF (1-100nF)分离,作为这些运算放大器的直流无信号(几乎)。 如果我检查了如何添加TSC文件,我很快会回来。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moin Moin Thomas

    浪漫的Schwarzwald也收到了热烈的问候

    要发布TSC文件,请使用此文本窗口的"插入"功能。 然后单击"image/video/file"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,这就是我想的... 好的,感谢您的帮助。 我做了进一步的调整和调查,现在我对自己的设计很满意。 TINA对我来说都很好。 我目前可能不会向我们所有人提供最新的TSC文件。 所以我现在就关闭这个文件了。 我对PCB进行了返工,在实际物理的首次实际测量后,我会向您提供最新信息(以防万一),包括天气问题(阳光和热屋顶热镜(Fatamorgana效应)和其他(雨水)... 再次感谢你,加油,Thomas - und M ü Grüße在den Schwarzwald。 ;-)